客户专区
                                 
                                 
                                 

                                热风拉幅定形机

                                 
                                 

                                机器说明

                                热风拉幅定形机适用于各种要求的纺织面料整理,所有天然纤维和人造纤维的机织物、针织物和经编织物均可用该设备处理。设备设定针织物车速5-100 m/min,机织物车速在7.5-150 m/min。可以适用于对针织物和机织物的脱水、后整理、烘干、拉幅和热定形。

                                控制要求

                                • 多单元同步传动,实现低张力控制;
                                • 左右主链独立传动,速度和位置同步调节兼备;
                                • 左右毛刷独立传动,布边张力可调;
                                • 门幅分段精确控制;
                                • 烘房温度精确控制;
                                • 超喂量精确控制;
                                • 循环风机根据加工温度变频控制;
                                • 排风机根据烘房温度和湿度变频控制。

                                设计方案及说明

                                同步传动单元采用ATV71高性能变频器,主链、超喂、毛刷和出布电机编码器闭环控制,精确控制主链同步和超喂量;风机采用ATV31通用型矢量变频器;所有的变频器通过集成的CANopen高速总线通讯口与Premium PLC相连;机头操作和监控采用XBTGT 10.4英寸6万色真彩触摸屏,集成AV输入;主链同步控制在PLC中实现。

                                系统特点

                                • 主链同步控制程序集成在PLC中,减少硬件成本,满足客户差异化的需求;
                                • 基于PLC内置的DFB功能块开发的温度PID控制功能块方便客户编程调试,温控精度达到±1℃;
                                • CANopen高速总线数字通讯控制,不仅提高了速度控制精度和抗干扰性能,而且简化了安装和维护,监控更加透明化。
                                • XBTGT系列触摸屏集成的AV输入功能取代传统监视器,简化了车头监控系统,从而节约了成本。
                                  
                                 
                                了解更多

                                了解更多 

                                集团概况简述

                                • 全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2010年的销售额为196亿欧元,拥有110,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!