客户专区
退煮漂联合机
机器说明退煮漂联合机适用于棉、涤、麻及混纺织物进行平幅连续式退浆、煮练、漂白,使织物具有良好的毛效、白度等,为产品后道工序中的染色、印花的质量提供保证。全机由三个单元联合机组成,即退浆机、煮练机和漂白机,可以单独运行,也可以联动运行;工艺车速70m/min。
控制要求
设计方案及说明多同步传动电机功率范围1.5kW~7.5kW,采用ATV31通用变频器驱动控制;所有的变频器通过集成的CANopen高速总线通讯口与M340 PLC相连;机头操作和监控采用XBTGT 10.4英寸真彩触摸屏。 系统特点
|