客户专区
                                 
                                 
                                 

                                橡毯预缩整理机

                                 
                                 

                                 

                                机器说明 
                                橡毯预缩机被广泛的用于平幅纯棉、涤棉的灯芯绒、纱卡、色织布、亚麻面料、高档针织面料等织物的给湿、预缩、呢毯整理,使织物达到缩水率要求,改善手感,稳定尺寸,是提升织物品质的最后一道工序,也是大幅增加织物附加值的有效手段;工艺车速10~80m/min。

                                 

                                控制要求

                                • 4变频闭环同步传动,实现低张力控制;
                                • 预缩率精确控制≤16%
                                • 缩水率精确控制≤1%;
                                • 点动步进控制功能。

                                 

                                设计方案及说明
                                全机4个同步传动点,其中进布、呢毯和橡毯电机采用高性能ATV71变频器加编码器速度闭环控制,落布电机采用ATV31控制;变频器采用CANopen总线和Twido PLC连接,编码器信号可以通过总线读入PLC,根据预缩率可以以步进方式进行手/自动调整电机转速;5.7英寸XBTGT触摸屏作为操作和监控终端。

                                 

                                系统特点

                                • CANopen高速总线通讯控制取代传统模拟量控制,提高了速度控制精度。
                                • 精确控制预缩率,可手/自动调节。
                                • 降低制造成本,简化安装和维护。
                                  
                                 
                                了解更多

                                了解更多 

                                集团概况简述

                                • 全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2010年的销售额为196亿欧元,拥有110,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!