本标准7.1.3、7.1.4、7.2.1、7.2.1.2.2、7.2.1.2.3、7.2.1.2.4的1、7.2.3、7.3.2.2、8.3.3.2、8.3.3.8、8.3.5、8.4及附录中B4.1.1、B4.1.2、B4.1.3、B4.2.4、B7.2.1、B7.2.2、B7.2.5、B7.2.6、B7.2.8、B8.2、B8.3、B8.4、B8.6、B8.10、B8.12、B8.13、B8.14、B8.15和F4.2、F5、F6、F7为强制性的,其余为推荐性的。具有电子过电流保护的断路器的电子控制装置 EMC试验甚为重要,必须对电子控制装置生产厂的产品进行 EMC试验,如断路器制造厂选用已进行过EMC试验的电子产品,且具有试验报告,则不必重复试验。
本标准等同采用IEC 60947-2:1995《低压开关设备和控制设备 第2部分 断路器》。但考虑到国情个别地方加有采标注,如第3章“分类”中“开启式”我们认为不够合理,仍采用惯用名词“万能式”。8.1.2中型式试验地点问题,加注按我国有关规定进行。
GB 14048.2是GB 14048《低压开关设备和控制设备》系列标准之一,有关断路器的一般要求,如通用名词术语、试验电路、方法在GB/T 14048.1《低压开关设备和控制设备 总则》中规定。
本标准是对GB 14048.2-1994《低压开关设备和控制设备 低压断路器》的修订。GB 14048.2-1994等效采用IEC 60947-2:1989。1989年以后,IEC 经过了多次修订,曾发布过修正件No1、No2、No3,1995年11月出版了第二版IEC 60947-2,1997年11月又出版了第二版的修正件No1,对1995年版进行修正和补充。从标准修订内容来看,着重强调了电磁兼容和对操作者的安全性。对于型式试验,IEC规定可在制造厂的车间或任何合适的试验室里进行,当我国国家法规另有规定时,按有关规定进行。 IEC标准中无耐潮试验,考虑国情和保证质量,希望各厂在制定企标中作适当规定。
本标准与GB 14048.2-1994的主要差别:
1. 强调对操作者安全的要求
要求在断路器做“O”短路分断能力时,在断路器前面要设置聚乙稀薄膜,以考核有无大于Φ0.26的金属粒喷出。另外,规定了测试飞弧区的金属网板的结构和尺寸。
2. 严格按程序试验进行型式试验,规定试品数量,特别程序Ⅱ运行分断能力试后增加5%电寿命次数,以考核触头系统耐磨性与可靠性。
3. 额定绝缘电压等级有所变化,将690 V额定绝缘电压归入660 V一档,这样给开发690 V断路器创造了良好条件,原660 V产品不用任何改变就可达到690 V介电性能要求。
4. 对欠电压和分励脱扣器的动作特性规定更为详尽和严格。例如,欠电压脱扣器施加110%额定电压4 h后不应影响欠电压脱扣器的动作;分励脱扣器应在周围环境温度+55℃±2℃,施以70%控制电压能使断路器脱扣。
5. 增加带剩余电流保护的断路器(附录 B),本附录基本上是在IEC 60755、IEC 61009(GB 16917.1-1997)基础上制定的,本标准出版后,工业用带剩余电流保护的断路器有了标准依据,将更好地供用户使用。
6. 增加带电子过电流保护的断路器的附加要求(附录F)
1)抗扰度试验(EMC 电磁兼容性)
2)干热试验
3)湿热试验
4)热冲击试验
5)射频发射验证
7. 增加功耗测量(附录G)
要求测量断路器的功耗,并公布功耗数。
8. 无定期试验项目和期限,定期试验将由产品认证抽查代替。
本标准批准实施后GB 14048.2-1994《低压开关设备和控制设备 低压断路器》废止。
本标准的附录A、附录B、附录C、附录F、附录G、附录H为标准的附录。
本标准的附录D、附录E、附录J、附录K为提示的附录。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国低压电器标准化技术委员会归口。
本标准由上海电器科学研究所负责起草。
本标准主要承办人:万绍尤、陈正馨
本标准首次发布日期为1994年4月12日,此次为第1次修订。
全文下载请点击
低压开关设备和控制设备国家标准GB14048_2_2001.doc