在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
医院
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Lyell McEwin Hospital(澳大利亚)

楼宇 IT 管理 - 2006

 
 

客户环境/项目情况

客户简介:

  • Lyell McEwin Hospital 位于澳大利亚的阿德莱德,是澳大利亚国家医疗保健服务的一个重要支柱
  • 自 1959 年以来,它一直在不断扩建
  • 2006 年,该医院开始实施改建项目的最后一步,总价值 8 千 5 百万美元的建设,旨在建立新部门,包括重症监护室、生育套房和医疗影像室

客户目标和限制:

需要一个高级楼宇 IT 管理系统,可集成一系列不同的复杂监控子系统和其它重要服务,比如:

  • 火灾和机械控制
  • 门禁控制和安保入侵者检测
  • 漫游病人警报系统
  • 内部通信系统和 CCTV
  • 冷却器、柴油发电机、电度表、消防面板和样品处理系统的高级交互功能

解决方案实施

实施方法(主要阶段):

  • TAC 提供技术专业知识以降低构造和建筑管理成本
  • 为降低多个网络的高布线成本,TAC 提议采用单一集成电缆主干

解决方案概述(服务、产品、系统、架构...):

  • TAC 的楼宇 IT 解决方案在澳大利亚处于行业第一 – 可能在全球也是如此
  • 它提供带有语音、数据、视频和控制系统的总体集成方案,全部位于一个通用结构的布线系统中
  • 电缆主干提供了更高的带宽以保证稳定安全的数据传输

结果/成就

客户收益:

  • 更舒适更安全的环境
  • 医院员工可以全天候访问建筑和关键系统信息
  • 降低建造和楼宇管理成本
  • 减少运营成本
  • 维护管理系统5年收回投资