在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    《施耐德电气可编程序控制器原理及应用》正式出版

                                                    (2006.12月6日.北京)为了帮助广大客户、销售及技术人员解决实际工作当中面临的技术问题,《施耐德电气可编程序控制器原理及应用》一书应时出版。

                                                    AUT LEC市场部高级技术支持工程师储云峰(现TSC经理)等凭借多年自动化控制行业丰富经验及对施耐德电气PLC的精通了解,从实际应用的角度出发,结合施耐德电气的Twido PLC和Zelio Logic逻辑控制器,阐述了自动控制的基本概念、PLC的一般结构、工作原理和通信网络的基本知识。本书详细介绍了这两款小型、微型PLC类产品的硬件、编程指令集、编程软件的用法,通过大量的程序实例直观地讲述了Twido PLC的Modbus、以太网、CANOPEN等通信编程方法。配套的光盘包括Twidosoft3.5和Zeliosoft 3.1版本的编程软件,以及这两款产品的电子版样本、硬件手册、软件手册等内容。




                                                    本书引导读者自然地、系统地了解PLC的原理、功能和用法,通过学会使用一种PLC机型(Twido PLC),达到举一反三的目的。其不仅适用于自动化与工控行业,对配电的客户、销售及技术人员了解自动化的基础知识也十分有益。

                                                    本书目前在各大书店有售,定价55元/本。