在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    “源创力2007”:施耐德电气推出“高效自动化”解决方案

                                                    施耐德电气此次推出的“高效自动化”解决方案既具综合性和灵活性,又能帮助客户在整个系统生命周期提高生产效率、节省成本,并最终使其产品更具竞争力的有效途径。

                                                    “我们的‘高效自动化’解决方案能够使客户提升竞争力和提高生产效率,” 施耐德电气自动化业务部执行副总裁Michel Crochon说:“我们深入全球各地,了解不同客户的需求,并将他们的需求最大限度地融入我们的解决方案中,使之更符合其要求,从而在更大程度上帮助他们取得成功。”

                                                    今天,在中国乃至世界各地,施耐德电气的各项产品都在工业自动化领域居于领先地位。从1924年的第一台TELEMECANIQUE接触器到1968年的第一台MODICON可编程控制器,创新和发展始终是推动施耐德业务前进的原动力。

                                                    而这些先进的自动化解决方案包括:

                                                    协同自动化(Collaborative Automation):即将自动化系统内部的所有结构统一化繁为简,用MODICON的Unity平台配合“透明就绪”(Transparent Ready)(允许驱动)使施耐德电气及其他业界领先企业可以向用户提供当前集成度和灵活性最良好的系统。

                                                    推荐应用方案(Preferred Implementations):是一个指导客户如何采用测试实验后的系统去适应其特定应用要求的程序。集成了工业控制、安全、传感器、PLC、HMI、VSD和运动控制的“PI”利用11种经过验证的系统,以确保较短的试运行时间和优化实施。

                                                    技术进步同时给自动化带来了以下新的产品:

                                                    • 新 M340“中型”MODICON PLC平台:
                                                      在集成Unity软件环境的功能之后,中型PLC平台(M340)通过对设计、试运行和当前运行全过程的更新带动了生产力的显著提高。
                                                    • 新 TeSys GV3电机断路器:
                                                      具有专利权的EVERLINK技术可以保证长时间的连接质量,并最大程度降低电机保护设备的维护成本。
                                                    • 新 VijeoCitect SCADA & MES软件:
                                                      > VijeoCitect是专门针对施耐德自动化系统的强大而灵活集成的监控软件。
                                                      > Ampla MES软件则通过向企业提供实时生产管理信息促进业务改进
                                                    • 新 TeSys T电机保护和管理:
                                                      通过精确分析与电机起动器相关的所有电气参数(功率、电压、发热量等),TeSys T可以缩减成本及维护时间,并有助于改善系统功能和安全性。
                                                    • ATV21变频器:
                                                      专为在民用,商用和工业建筑物中的供暖、通风和空调系统,以及OEM系统的实际应用所设计的产品
                                                    • 新UAG软件:
                                                      Unity Application Generator(Unity应用程序生成器)组合了多种软件环境(PLC和SCADA),通过可再用的软件应用程序库实现高速有效的项目管理。

                                                      施耐德电气通过为原始设备制造商(OEM)、系统集成商、设计院以及终端用户,提供以上各种高质量和高性能的自动化解决方案和产品,协助客户提高了业务赢利能力,并降低了业务风险,其具体效益包括:
                                                    • 提高生产率:通过直观的开发工具、简单的集成方法以及更高的管理可见性为用户提高其生产率。
                                                    • 合作式的环境:可向用户提供灵活而开放的系统。
                                                    • 值得信赖的伙伴关系:本着80余年提供高质量自动化解决方案的经验,超过10万名员工组成的全球化网络为客户全心服务。
                                                    • 本地化的自动化专家和雄厚发展实力:施耐德电气十分重视自动化业务在中国的发展。2006年至2007年间,公司又再加大了其在自动化领域的资源投入 ,2006年还专门招聘了100多位技术和应用方面的专家。此外,施耐德电气在中国还拥有两个研发中心,440余位研发专家和一个专注于自动化的中心,所有这一切都让施耐德电气在中国的自动化领域发展更具实力和信心!