在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    施耐德电气推出Osmart系列塑壳断路器

                                                    中国北京,2007年9月6日 – 全球电力与控制专家施耐德电气日前推出Osmart 系列新品 - NSC四极和电动机保护产品,及Powerpact塑壳断路器。认证齐全、绿色环保的Osmart系列断路器,以其保护完备、可靠隔离、附件齐全、模块化设计等优异性能,为OEM各行业客户提供完善的低压配电解决方案,进一步满足OEM客户的出口需求。

                                                    Osmart NSC系列具有四种分断能力,双重绝缘设计和可靠的隔离指示确保操作人员的安全。新增的NSC四极产品可实现对中性线的保护;电动机保护产品最大程度满足客户对设备保护的各种需求。Osmart Powerpact塑壳断路器符合UL,CSA等多种认证,采用双旋转分断系统,限流能力强,分断能力最高可达100kA,具有短路保护功能和过载保护功能,为OEM客户的使用和设备出口提供了更有力的支持。

                                                    施耐德电气中国区低压配电市场部经理李瑞表示:“施耐德电气一直以市场及客户的需求为中心,致力于为客户提供最好的产品和最优的解决方案。2007年第四季度新推出的Osmart系列塑壳断路器正是基于这种理念为我们的OEM客户精心研发设计的。我相信Osmart系列会给我们的客户带来更多的价值,我们也将不断创新,为满足客户的需求继续努力。”

                                                    Osmart系列新品介绍:

                                                    Osmart NSC四极及电动机保护产品

                                                    特点:

                                                    • 完整的产品系列:四种分断能力,新增四极产品,可实现对中性线的保护
                                                    • 可实现短路保护功能,过载保护功能,电动机保护功能(新)
                                                    • 可作为机械设备进线总开关
                                                    • 双重绝缘设计,可靠的隔离指示
                                                    • 新增红黄紧急手柄,颜色鲜亮,可加快人工紧急分断
                                                    • 体积小巧,附件模块化
                                                    • 认证齐全,绿色环保:CCC,CE,CCS(100A),RoHS(250A)

                                                    技术参数:

                                                    • 4极NSC额定电流:15-250A
                                                    • 4极NSC分断能力:7.5KA/10kA/18KA
                                                    • 4极NSC脱扣单元:热磁脱扣器
                                                    • 电机保护NSC额定电流:25-250A
                                                    •  电机保护NSC分断能力:18KA
                                                    • 电机保护NSC脱扣单元:电磁脱扣器

                                                    Osmart Powerpact塑壳断路器

                                                    特点:

                                                    • 符合UL/CSA等多种认证,贴合对北美市场的出口需求
                                                    • 可实现短路保护功能,过载保护功能
                                                    • 采用双旋转分断技术,超强限流能力,最高可分断100kA的极限短路电流
                                                    • 安全隔离,尺寸标准,开关状态切实指示触头位置,全系列只有三种尺寸
                                                    • 附件齐全,安装简便:模块化附件,有板前接线/后连接/I-Line等多种安装方式

                                                    技术参数:

                                                    • 额定电流:15-600A
                                                    • 分断能力:18kA/35kA/65kA/100kA
                                                    • 极数:2P/3P/4P
                                                    • 保护:过载保护,短路保护
                                                    • 标准:UL489/CSA, CE, CCC, NOM
                                                    • 安装:板前接线,后连接,I-Line安装

                                                    关于施耐德电气
                                                    施耐德电气作为全球电力与控制专家,拥有三大国际著名品牌:梅兰日兰、美商实快电力和TE电器,致力于满足民用住宅、建筑、工业、能源与基础设施等领域的客户需求。施耐德电气在全球约190个国家拥有近112,000名员工,以及大约13,000个分销点,2006年全球销售额约137亿欧元。
                                                    www.schneider-electric.com 

                                                    施耐德电气:
                                                    无论何时何地,都将为人类奉献最完美的“新电气世界”

                                                    施耐德电气在中国
                                                    早在1979年施耐德电气就参与了中国的第一条超高压输电线的建设,并于1987年在中国设立了第一个合资企业,目前在华已经拥有9,400名员工,4个分公司,32个区域性办事处,20个生产型企业,4个物流中心,1个研修学院,2个全球研发中心,1个实验室,500家分销商和遍布全国的销售网络。
                                                    www.schneider-electric.com.cn