在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    施耐德电气BRH 伺服电机正式发布

                                                    中国北京,2008年6月4日 -全球能效管理专家施耐德电气日前推出了Lexium 05伺服系列的全新BRH伺服电机,并从2008年6月4日开始正式接受订货。BRH伺服电机性价比更高,交货期更短,它的推出使Lexium 05系列伺服的电机从原有的1款BSH伺服电机增加到2款,为中国客户带来了更多的选择。

                                                    装配优于增量编码器的高性能正余弦Hiperface 编码器,适用于高精度定位和远距离信号传输;提供原有BSH伺服电机3~4倍的惯量,更易于匹配负载等特征为这款BRH电机带来了更强性能;德国进口的整条生产线、测试设备和关键产品部件,更使产品的质量达到德国同等水准。而苏州变频器工厂的本地化生产,大大提高了对客户交货期的响应能力和客户定制化能力。

                                                    施耐德电气中国区工业事业部总监修德华表示:“全新的BRH伺服电机秉承了施耐德电气的产品设计理念,以高性价比和短交货期为中国用户带来了更多的选择,帮助用户‘善用其效,尽享齐能’。作为Lexium 05系列伺服的电机的全新主力,BRH伺服电机的推出将再次巩固施耐德电气在工业控制领域的主导地位。”

                                                    BRH 伺服电机的其它特征包括:

                                                    • 尺寸紧凑,拥有三种法兰尺寸可选:57mm、85mm、110mm
                                                    • 额定转速为3000rpm,额定力矩从0.43Nm 至 7.5 Nm,输出功率从0.135Kw至2.35Kw
                                                    • 有三种编码器可选:单圈标准型、单圈高性能型、多圈高性能型
                                                    • 提供多种选件:报闸、直插头、高IP等级、带键轴端等
                                                    • 可以连接Lexium 05 A/B/C三款驱动器,伺服驱动器可以自动识别电机
                                                    • 为方便客户选配,提供5 种尺寸(40mm~160mm)和15 种减速比(3:1~100:1) 的GBX行星减速机

                                                    关于施耐德电气
                                                    全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案, 其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2008年的销售额为183亿欧元,拥有120,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
                                                    www.schneider-electric.com

                                                    关于施耐德电气中国
                                                    施耐德电气于1987年在中国设立了第一个合资企业,目前在华已经拥有15000名员工,77个办事处,22家工厂,6个物流中心,1个研修学院,2个全球研发中心,1个实验室,500家分销商和遍布全国的销售网络。
                                                    www.schneider-electric.cn

                                                    媒体联络人
                                                    施耐德电气(中国)
                                                    郑洋先生
                                                    电话:+86-10-8434 6797
                                                    邮箱:
                                                    contact.comm@cn.schneider-electric.com