在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    施耐德电气推出全新ABL2平板式开关电源

                                                    施耐德电气ABL8系列导轨式电源凭借极高的性价比及领先的技术,已在高端开关电源领域取得了广泛的好评和市场份额。2009年夏,施耐德电气全新推出专门为中国客户度身打造的ABL2平板式开关电源,ABL2系列全面采用第三代开关电源设计技术,体积小巧、输出稳定。它的推出将满足中国工业开关电源市场更广泛的需求。

                                                    2009年9月1日起正式发售,敬请关注!

                                                    特点:

                                                    • 全面采用第三代开关电源设计技术
                                                    • 体积小巧、性能稳定
                                                    • 安装方式灵活多样
                                                    • 全系列符合最严格的EMC标准
                                                    • RoHS认证、节能环保

                                                    功能:

                                                    • 24V直流输出 (+/-10%可调)
                                                    • 35-350W 7个功率段产品
                                                    • 35/50/100W实现115与230VAC输入电压自动切换,150-350W则需要调整产品侧面的切换开关。
                                                    • 输出端绿色LED指示

                                                    应用:

                                                    • 广泛应用于工业领域中的设备与系统,如OEM、SI