在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    施耐德电气推出ATS22软起动器 助客户实现轻松能效

                                                    中国上海,2010年7月19日-全球能效管理专家施耐德电气日前推出最新的ATS22软起动器系列,以再次拓展其适用于工业自动化领域的软起动器系列产品。ATS22软起动器功能全面,并且设计紧凑、新颖。不但能够最大限度地减小振动和冲击,降低设备所承受的机械应力,延长其使用寿命,并且非常经济,能够大大节省安装设施和运行成本。

                                                    ATS22软起动器系列具有如下特点:

                                                    更具成本效益的产品和解决方案
                                                    相比较其他同类产品,由于ATS22已内部集成了旁路接触器,无需额外选购旁路接触器及相应的铜排和电缆,从而节省成本的同时也节省了接线时间,并且紧凑的整体设计也使得所需的电气柜体积同比减少高达30%。此外,ATS22还具备完善的自身和电机保护功能,起动完成后将自动旁路,减少晶闸管能耗及散热。

                                                    “全集成”设计
                                                    ATS22软起动器还集成了丰富的功能,能够轻松满足风机、泵、压缩机、输送设备等各种主流应用的需求——高度一体化的集成了Modbus通讯、热继电器、PTC传感器输入等,从而完善了内部热保护、短路监测及诊断功能,即使旁路接触器闭合保护功能仍然有效。

                                                    性能表现值得信赖
                                                    ATS22软起动器达到了真正意义上的三相控制,其产品组件全部按照10年使用寿命而设计,并继承ATS48软起动器友好界面的操作风格。该产品电路板全部采用涂层工艺,能够耐受各种严苛并且恶劣的操作环境。ATS22还具有智能化的出厂设置,可立即起动无需额外设置。

                                                    ATS22软起动-软停止单元的额定电流范围在17A至590A之间,用于功率范围在4至400kW的电机,并包含2个电压系列。因此,ATS22应用空间非常广泛,尤其适用于离心泵、风机、制冷压缩机、离心式压缩机、传送带等相关应用领域。

                                                    图片说明:功能完善,且节省成本及空间的ATS22软起动器,该产品已于2010年7月6日正式开始接收订单。



                                                    关于施耐德电气
                                                    全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案, 其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2009年的销售额为158亿欧元,拥有超过100,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
                                                    www.schneider-electric.com

                                                    关于施耐德电气中国
                                                    施耐德电气于1987年在中国设立了第一个合资企业,目前在华已经拥有15000名员工,77个办事处,22家工厂,6个物流中心,1个研修学院,2个全球研发中心,1个实验室,500家分销商和遍布全国的销售网络。
                                                    www.schneider-electric.cn