在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    创新只为客户所需——施耐德电气模块化触摸屏HMISTU系列赢得市场关注

                                                    中国北京,2010年9月9日-全球能效管理专家施耐德电气推出市场上首款模块化触摸屏产品HMISTU系列,这一具有创新意义的产品以其独特的设计理念和优越的软硬件性能,引起了市场的广泛关注。

                                                    HMISTU系列主要包括两个尺寸型号,3.5寸的HMISTU655和5.7寸的HMISTU855。和目前市场上现有的触摸屏产品相比,HMISTU系列不再沿用一体化的设计,而是创新性地采用了模块化结构。

                                                    施耐德电气中国区副总裁、工业事业部负责人修德华表示:“施耐德电气作为人机界面市场上领导者和开拓者,此次推出HMISTU系列的设计理念完全源于客户所需,它解决了客户对简化安装触摸屏及控制显示屏使用成本的需求,我们相信,HMISTU将是一款具有革命意义的产品,这一创新的模块化设计将对触摸屏产品今后的设计和发展产生积极的影响。”

                                                    HMISTU系列具有以下特点:

                                                    • 产品采用模块化结构,分成显示屏和主机两个部分,之间通过统一的ø22接口连接,简化开孔和安装,体验全新装配模式
                                                    • 不同显示屏采用同一主机,这样客户在需要切换屏幕尺寸或者屏幕损坏维修的时候可以只换显示屏不换主机,直接降低维护成本

                                                    除此以外,这款产品在基本的硬件和软件性能方面也非常优越:

                                                    • 纯工业级65536色真彩TFT触摸屏,分辨率320*240,呈现完美显示效果
                                                    • LED背光灯管寿命50000小时
                                                    • 64位高速CPU确保运算速度和性能
                                                    • 16M大内存,还可通过U盘扩展数据存储到4G,再多数据记录、配方、脚本也无需担心
                                                    • 内置百兆以太网口,支持远程监控
                                                    • RJ45串口,支持RS232/485
                                                    • 一个USB A型口,支持U盘更新程序,还可支持键盘、打印机等USB设备
                                                    • 一个USB B型口,可通过普通Mini-USB数据线进行程序下载
                                                    • 前面板IP65防护等级,LCD液晶独立封装,增强环境适应能力
                                                    • 通过UL、CSA等国际工业认证
                                                    • 软件采用和高端的XBTGT系列同样的平台,动画、配方、数据记录等复杂功能应有尽有

                                                     

                                                    关于施耐德电气
                                                    全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案, 其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2009年的销售额为158亿欧元,拥有超过100,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
                                                    www.schneider-electric.com

                                                    关于施耐德电气中国

                                                    施耐德电气于1987年在中国设立了第一个合资企业,目前在华已经拥有22000名员工,77个办事处,26家工厂,6个物流中心,1个研修学院,3个全球研发中心,1个实验室,500家分销商和遍布全国的销售网络。
                                                    www.schneider-electric.cn