在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    施耐德电气为中国用户量身打造ATV303通用型变频器

                                                    中国北京,2010年10月18日-全球能效管理专家施耐德电气日前继ATV302后推出的更符合中国用户适用习惯、性能更优越的一款通用型变频器ATV303。

                                                    作为施耐德电气推出的“优选自动化解决方案”中重要组成之一,ATV303以其紧凑的尺寸,优化的电机控制,超强的环境适应性,丰富的功能及友好的操作方式完美满足了各种应用的需求,是OEM客户值得信赖的高性价比变频器,有助于达到更好的节能环保效果。

                                                    ATV303变频器是针对三相电压380...460V异步电机而设计的,功率由0.37 kW至11 kW,电机控制方式包括标准控制(V/F)、高性能(矢量控制) 和节能模式。特别适用于中国市场通用工业机械设备,将广泛应用于 纺织机械,陶瓷机械,木工机械,机床,包装及印刷机械,物料输送设备等各种OEM行业。

                                                    ATV303通用型变频器具有如下特点:

                                                    • 适应恶劣的环境

                                                      ATV303通用型变频器电路板采用加强涂层处理,告别粉尘、油污等污染烦恼;55度工作温度额定运行,无需降容;此外,创新风路的设计能有效保护电路板,提高可靠性。
                                                    • 优越的性能

                                                      ATV303通用型变频器可即插即用,无需调试;优化的矢量控制,起动、制动性能更优异;其内置Modbus通讯能更易融入自动化系统。
                                                    • 简化的操作

                                                      无需上电,在ATV303通用型变频器包装内即可修改参数;下载器能帮您一键完成配置;其数字化菜单更简洁直观。

                                                    图片说明:具有高性价比的ATV303通用型变频器。



                                                    关于施耐德电气
                                                    全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案, 其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2009年的销售额为158亿欧元,拥有超过100,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
                                                    www.schneider-electric.com

                                                    关于施耐德电气中国

                                                    施耐德电气于1987年在中国设立了第一个合资企业,目前在华已经拥有22000名员工,77个办事处,26家工厂,6个物流中心,1个研修学院,3个全球研发中心,1个实验室,500家分销商和遍布全国的销售网络。
                                                    www.schneider-electric.cn