在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    施耐德电气 Zelio RSL系列薄片式继电器打开空间节省新境界

                                                    中国北京,2011年3月7日——全球能效管理专家施耐德电气日前宣布正式推出RSL薄片式继电器,作为Zelio Relay系列继电器的大家族中的一员,RSL薄片式继电器将致力于为用户节省安装空间与时间,提高系统稳定性。

                                                    施耐德电气中国区副总裁、工业事业部负责人修德华先生表示:“近年来,系统集成商对继电器的要求越来越高,施耐德电气RSL薄片式继电器以其小巧的尺寸、优越的性能和完整的产品系列,能最大程度地满足客户需求,成为系统集成商的首选,并为其带来极大的方便与经济效益。”

                                                    RSL薄片式继电器尺寸小巧,宽度仅为6mm,能极大的节省安装柜内空间,在业界首屈一指。同时,施耐德电气完整的产品系列使用户选择更加灵活,包括预安装产品(完整型号中已包括继电器与底座)与自安装产品(根据实际需要客户可分别选择继电器与相应的底座),适配底座选择范围更广,触点电流达6A,控制电压范围从12V到230V,且交直流通用。

                                                    此外,集成在底座上的保护回路与LED指示灯能最大限度的保证产品应用的可靠性。便利的安装与接线则是RSL薄片式继电器又一大特色,简化接线与DIN导轨直接安装使客户使用更加便捷,同时,客户可以根据需要灵活选择螺钉接线与弹簧接线两种接线方式。

                                                    施耐德电气在保护环境方面也不遗余力,RSL薄片式继电器100%符合欧洲RoHS指令, CE、UL、CSA、GOST等齐全的认证能大大方便用户产品的出口。

                                                    RSL薄片式继电器能广泛运用于:造纸机械、火电、风电、过程控制、工程机械等各个领域,特别适用于对柜内安装空间要求较为严格的场合,其优越的参数,可靠的性能,便捷的安装必将为客户带来巨大的经济效益。


                                                    15片薄片式继电器与15片传统继电器的宽度对比, 薄片式继电器宽度节省了237mm, 仅为传统继电器宽度的28%.


                                                    直流工作下薄片式继电器与同等规格传统继电器平均能耗对比, 薄片式继电器能耗仅为传统继电器的19%.

                                                    关于施耐德电气
                                                    全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案, 其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2010年的销售额为196亿欧元,拥有超过110,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
                                                    www.schneider-electric.com

                                                    关于施耐德电气中国
                                                    施耐德电气于1987年在中国设立了第一个合资企业,目前在华已经拥有15000名员工,77个办事处,22家工厂,6个物流中心,1个研修学院,2个全球研发中心,1个实验室,500家分销商和遍布全国的销售网络。
                                                    www.schneider-electric.cn