在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    施耐德XVG系列信号灯柱创造信号指示新概念

                                                    中国上海,2011年3月28日-全球能效管理专家施耐德电气日前宣布将在中国市场推出全新的XVG系列信号灯柱,该系列产品在保证优异的产品性能的同时,无论从外观还是安装使用方面都进行了突破性的创新。随着该系列产品的推出,施耐德将进一步丰富相关产品系列,完善产品功能。

                                                    XVG系列产品在产品创新方面可谓动足脑筋,不仅提升了产品性能同时也为客户带了更好的使用体验。从外观而言,XVG系列信号灯柱摒弃了传统的多色外壳,而采用了简洁的整体式透明外壳。这个看似简单的变化,其实凝结了施耐德电气诸多创新设计。首先为了使透明的外壳依然能够准确地显示出不同的信号颜色,XVG系列产品采用了全新的高亮度LED芯片,使得信号灯柱无需通过多色外壳来加强各种颜色的清晰度,也能够清晰地显示出红、黄、绿等各种颜色。

                                                    其次,由于透明外壳在LED亮和不亮时的显著区别,使得XVG信号灯柱即使被用在明亮的环境中,信号指示依然清晰准确,而不像传统的多色外壳在强光下容易产生信号指示不清晰的情况。另外,全新的透光棱镜结构使得高亮LED发出的光线被均匀发射,信号显示效果非常好。

                                                    同时在安装使用方面,XVG系列信号灯柱也创意迭出。得益于全新LED芯片的长寿命,XVG系列没有采用传统的模块式分层安装的结构,而是采用了一体式的结构,这大大方便了用户的安装和采购过程。同时,XVG系列可提供多达5种的不同安装方式:直接安装、支撑杆直接安装、支撑杆侧面安装、固定底座安装和可折叠底座安装。其中可折叠底座安装这一方式使得信号灯柱在安装好之后可以折叠90度卧倒,从而降低了机器设备出厂时的包装高度,节约了包装箱材料。

                                                    在注重创新的同时,XVG系列产品继续延续了施耐德电气作为能效管理专家对于节能环保始终不懈的追求。全新高亮LED芯片的使用,不仅能够确保信号的清晰准确,而且具有使用寿命长、能量消耗少的特点,在正常的使用工况下几乎不会损坏,无需更换,在保证产品性能的同时充分确保对于节能环保的需求。

                                                    施耐德电气中国区副总裁、工业事业部负责人修德华表示:“XVG系列产品的推出顺应了市场的变化,不仅在外观上耳目一新,在性能上更为优异。同时,XVG系列产品具有使用寿命长、能量消耗少的特点,能够达到节能环保的目标,这也是施耐德一直以来为之努力的方向。”目前,施耐德电气的各类信号灯柱产品已广泛应用于纺织、塑料、包装、机床等各种机器设备和自动化生产线上。


                                                    关于施耐德电气
                                                    全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案, 其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2010年的销售额为196亿欧元,拥有超过110,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
                                                    www.schneider-electric.com

                                                    关于施耐德电气中国
                                                    施耐德电气于1987年在中国设立了第一个合资企业,目前在华已经拥有15000名员工,77个办事处,22家工厂,6个物流中心,1个研修学院,2个全球研发中心,1个实验室,500家分销商和遍布全国的销售网络。
                                                    www.schneider-electric.cn