在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    “风随我动 泵运自如”施耐德电气推出为HVAC量身定制的ATV 212专用变频器

                                                    中国上海,2011年6月16日- 全球能效管理专家施耐德电气近日推出为暖通空调(HVAC)行业量身定制的ATV212变频器,为“绿色”自动化驱动系统再添新成员。ATV212变频器采用施耐德独有的低谐波技术,无需内置电抗器和增加任何附件即可将电流谐波畸变率THDI抑制在35%以下,且变频器输出端没有电压和转矩的损失。使用户在节约能耗,享受清洁能源的同时不增加成本,人工和柜体空间,达到事半功倍的目的。
                                                    施耐德电气高级副总裁、工业事业部负责人修德华表示:“随着中央空调系统越来越多地采用变频技术, 与之相伴的谐波污染问题也日益严重, 产生能耗增加和设备损坏等负面问题。ATV212可大大降低电网受污染的程度,并为用户提供更经济的安装空间和更优化的解决方案。”
                                                    ATV212变频器研发时采用了施耐德独有的低谐波技术,可将电流谐波畸变率THDI抑制在35%以下,远低于IEC 61000-3-12标准所规定的THDI低于48%的要求。这正符合了近年来市场对商场, 酒店,写字楼, 大型超市等中央空调系统采用节能降耗变频技术的需求。更值得一提的是ATV212变频器支持中文操作面板,该面板标配含中文在内的八国语言并可同时显示多个参数,为用户提供更轻松的调试体验。另外,ATV 212变频器拥有出色的电磁兼容性,齐全的内置通讯协议,更多风机泵用功能,更高防护等级,更灵活的调试方式,保证了其更稳定可靠的性能质量,真正实现风随我动,泵运自如。
                                                    ATV 212变频器包含两个电压系列、两种防护等级,其内置满足标准A级或B级EMC 滤波器。同时,该产品集成了Modbus,Lonworks,BacNet,Metasys N2 和 Apogee FLN等通讯协议,其中四种为变频器标配协议,使之更易于集成到楼宇管理系统中,为用户节约成本。ATV 212变频器获得了CE,UL,CSA,C-Tick等多项国际标准认证,保证了其使用安全可靠,进一步助力企业节能增效。
                                                    施耐德电气曾于2006年推出ATV21变频器,已成功应用于上海中心地块、北京大型试验基地等多个项目的,而此次推出的ATV212在延续了现有ATV21变频器性能稳定、质量可靠、低谐波、优秀电磁兼容性等优点,在人机界面, 通讯兼容性, 防护等级等方面都有更大的提升。ATV212变频器是为中国市场上HVAC行业定制开发的产品, 主要应用于中央空调风循环、水循环系统,空气处理单元,风机盘管、变风量末端控制,恒压供水设备等大型公用设备领域。
                                                    秉承“中国原创,服务于中国的客户”宗旨的施耐德电气,为中国市场的HVAC用户定制的ATV212变频器在确保节能的同时提供清洁能源,全面优化生产能效,为中国的HVAC用户带来独一无二的,更便捷高效的用户体验。

                                                     

                                                    关于施耐德电气
                                                    全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案, 其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2009年的销售额为158亿欧元,拥有超过100,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
                                                    www.schneider-electric.com

                                                    关于施耐德电气中国
                                                    施耐德电气于1987年在中国设立了第一个合资企业,目前在华已经拥有22000名员工,77个办事处,26家工厂,6个物流中心,1个研修学院,3个全球研发中心,1个实验室,500家分销商和遍布全国的销售网络。
                                                    www.schneider-electric.cn