在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    施耐德电气推出ATV1200高压变频器

                                                    中国上海,2012年5月22日--全球能效管理专家施耐德电气推出了用于高压大功率电机变频调速的ATV1200高压变频器,该创新技术完善了公司在配电、电机控制和控制系统领域的产品系列,进一步优化施耐德电气倡导的能效管理解决方案,将为用户带来高达40%的可观的节能回报。

                                                    施耐德电气工业事业部运动控制与变频器市场部总监张登山介绍道:“随着工业生产及人们日常生活水平的提高,绝大多数的能源以电能的形式供应,而电能的节约也最具可操作性。目前,我国70%的电能消耗在工业电机上,因此,对电机尤其是大功率电机的节能改造是节能减排工作的重点。施耐德电气ATV1200高压变频器的推出正是响应了国家节能减排的号召,顺应了高效绿色可持续发展的潮流。ATV1200采用了目前高压变频器最成熟的一种技术——‘多电平串联’来实现高压的输出,保障电机和设备平稳运行,降低能源成本。”

                                                    施耐德电气ATV1200高压变频器由变压器柜、功率单元柜、控制柜三部分组成,更少电缆连线,集成多种附件,结构紧凑。输入采用24~48脉冲整流,电流谐波畸变率THDi小于2%,几乎不产生谐波;输出有3/3.3kV、6/6.6kV、10kV等诸多等级,接近完美正弦波形输出——“清洁友好”的设计减少轴承、叶片的机械振动,可有效保护电机和设备。其主控制器基于DSP、FPGA、CPLD等当代最先进的电子器件,运算速度快,工作可靠。此外,ATV1200还内置了电网同步切换、PID、飞车起动、同步电机励磁控制等应用功能。10英寸的中英文人机界面触摸屏,显示清晰、操作方便;菜单方面则保持了ATV系列一贯的“简易精智”风格。

                                                    “十二五”期间,国家大力推行节能减排,要求淘汰落后产能,严控高耗能、高排放行业过快增长。因此,水泥、采矿、冶金等传统行业的节能改造势在必行。ATV1200将以其先进的性能、可靠的质量和巨大的节能潜力受到水泥、采矿、石油石化、电力、冶金等工业用户的欢迎。

                                                    施耐德电气高压变频器主要应用于风机、水泵启动或变频调速,起到提高电能效率、降低能耗的作用,特别是电机节能效果显著,降低能源和维护成本,是工业用户实现节能减排的重要手段。

                                                    ATV1200 

                                                    图:施耐德电气ATV1200高压变频器助工业电机节能
                                                     

                                                    关于施耐德电气
                                                    全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案, 其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源,施耐德电气2011年的销售额为224亿欧元,拥有超过130,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
                                                    www.schneider-electric.com

                                                    关于施耐德电气工业自动化与控制业务
                                                    作为工业自动化与控制领域的领导者,施耐德电气始终将节能增效作为战略核心,不断追求创新的技术,致力于为工业领域的最终用户和机器制造商提供完整的自动化产品系列、开放的能效管理平台和领先的行业解决方案,帮助客户提升生产力并降低能耗,实现“善用其效、尽享其能”。
                                                    www.schneider-electric.cn