在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    绿色旋风创造最优化价值

                                                    中国上海,2012年6月4日 -全球能效管理专家施耐德电气近日发布最新的工业专用温控产品力作——ClimaSys系列,包括机柜空调、过滤风扇、温控器和加热器产品。该系列基于科学选型软件ProClima平台,在为用户选择最优温控解决方案同时为各元器件的工作保驾护航,帮助客户实现品质、性能、性价比、环保四者兼得。

                                                    随着工业化进程的加快及各种设备自动化程度的提高,变频器、伺服放大器等精密电子元器件的应用越来越广泛,维护正常工作温度、保持设备性能稳定的重要性也日益显现。施耐德电气中国工业事业部机柜业务市场经理朱文峰表示:“基于对电气产品应用环境的充分了解和对热能产品使用的深刻理解,我们推出了ClimaSys系列温控产品,不仅能最大程度满足本土客户需求,提高产品本身性价比,也能帮助客户减少系统运行中不必要的损失,协助客户实现系统最优化的战略规划。”

                                                    ClimaSys系列温控产品可广泛应用于风电、暖通空调、包装、起重、机床和电梯等行业。朱文峰介绍道:“从经济角度考虑,这个系列的产品特别适用于运营环境恶劣和对设备性价比要求高的行业客户,通过降低由于工作温度失常带来的故障风险提升生产设备整体的安全运行和连续生产能力,从而实现业务和利润的全面增长。”

                                                    ClimaSys系列温控产品通过压缩机将冷媒压缩、冷凝放热,再蒸发吸热来降低环境温度。当安装于控制柜上时,可在密闭的情况下,将柜内的热量及水蒸汽向柜外转移,从而使外界环境中的高温粉尘、腐蚀性气体无法进入机柜内,避免了各类故障发生,使得电子元器件的使用寿命和工作稳定性得到保证。产品标准配置带有温度控制器和压力保护装置组成的双重安全系统,可检测系统运行故障并即时输出故障信号。

                                                    科学选型软件ProClima平台是热能解决方案的重要组成部分,通过温度判定、参数选择、热耗计算等一系列方案计算,为整个系统性能做出最优化的设计,真正实现MachineStruxtureTM的方案价值。

                                                    ClimaSys系列温控产品严格遵循施耐德电气产品质量标准,具有国际CE认证和UL认证,在环境表现方面同时符合欧盟RoHs标准和欧洲EN14511标准。

                                                    施耐德电气最新温控力作ClimaSys系列面市 

                                                    关于施耐德电气
                                                    全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案, 其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、多产、绿色的能源,施耐德电气2011年的销售额为224亿欧元,拥有超过130,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
                                                    www.schneider-electric.com

                                                    关于施耐德电气工业自动化与控制业务
                                                    作为工业自动化与控制领域的领导者,施耐德电气始终将节能增效作为战略核心,不断追求创新的技术,致力于为工业领域的最终用户和机器制造商提供完整的自动化产品系列、开放的能效管理平台和领先的行业解决方案,帮助客户提升生产力并降低能耗,实现“善用其效、尽享其能”。
                                                    www.schneider-electric.cn