在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    施耐德电气新一代EverLink®永久连接端子引航面世

                                                    中国上海,2012年7月21日—近日,全球能效管理专家施耐德电气发布最新一代电动机控制与保护产品——EverLink®永久连接端子。该产品采用全新的EverLink专利设计端子模块,通过简化安装过程节约安装成本和时间,持久紧固力矩节省了维护成本,实现了电器设备导线的牢固、安全、持久的动力连接。

                                                    “要一直引领电动机控制与保护元器件的发展,需要不断开发能为客户带来更多附加值、赢得市场竞争力的产品。EverLink永久连接端子就是这样一款产品,最直观的就是在保障性能的同时为客户省去了针对导线变形所需要花费的常规维护成本。”施耐德电气中国区高级副总裁、工业事业部负责人徐骏介绍道。

                                                    铜导线由于长期运行容易变形,且导致连接紧固性降低。,据资料统计,电动机控制与保护元器件的损坏原因中13%来是来自于螺钉紧固力矩不当。EverLink永久连接端子所采用的EverLink专利技术是一种用于接线端子的新型专利技术,使用BTR螺钉和4毫米内六角扳手,紧固力矩可达5N.m;内置的弹簧套件能够持续不断的维系紧固张力,——由于无需频繁对端子进行紧固,有效降低了维护成本。新产品在易操作简易程度上也有所突破:由于断路器与接触器、接触器与热继电器可直接卡接,无需额外附件,在节省安装成本的同时降低了故障率。

                                                    此外EverLink永久连接端子专用的多种母排系统为电气连接提供了预接线,降低了错误接线所带来的危险,2分钟内即可完成电动机可逆起动器。产品达到了IP20保护等级,保证操作者的操作安全。

                                                    自1924年全球世界第一台接触器诞生起,施耐德电气在电动机控制与保护元器件领域已有近90年经验。1973年,公司研发生产了第一台模块化接触器, 1990年推出了被称为“制造时代传奇”的D2系列,目前所主打的Tesys®系列电动机控制与保护产品已成为行业主流产品。


                                                    关于施耐德电气
                                                    全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案, 其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源,施耐德电气2011年的销售额为310亿美元(224亿欧元),拥有超过130,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
                                                    www.schneider-electric.com

                                                    关于施耐德电气工业自动化与控制业务
                                                    作为工业自动化与控制领域的领导者,施耐德电气始终将节能增效作为战略核心,不断追求创新的技术,致力于为工业领域的最终用户和机器制造商提供完整的自动化产品系列、开放的能效管理平台和领先的行业解决方案,帮助客户提升生产力并降低能耗,实现“善用其效、尽享其能”。
                                                    www.schneider-electric.cn