在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    简易从容,源自创新-施耐德电气发布全新MagelisTM GTO系列高级图形触摸屏

                                                    中国上海,2012年08月1日——近日,全球能效管理专家施耐德电气发布革新性智能人机界面(HMI)产品MagelisTM  GTO系列高级图形触摸屏。它适合于大多数应用环境,凭借TFT真彩节能显示,灵活的通讯、便捷的安装、强大的自我防护功能以及软件的可持续升级等特性,为机器自动化领域带来了全新的智能人机界面体验。

                                                    “在用户体验、面板硬件技术、软件平台三股作用力的推动下,智能人机界面解决方案一直处在一个不断发展的过程中。此外,机器制造商和工业最终用户也不断对智能人机界面方案提出更高、更细致的要求以满足自身的生产需求。施耐德电气在智能人机界面领域一直以贴近用户需求为革新方向,从1985年第一个智能人机界面产品XBT B诞生以来,不断寻求突破。此次施耐德电气发布的MagelisTM  GTO系列产品,不仅具有强大的自我防护功能,其带来的真彩节能视觉体验以及极具竞争力的成本优势,将惠及工业领域智能人机界面高端市场。”施耐德电气控制与系统架构产品市场部市场经理陆伯德介绍道。

                                                    MagelisTM  GTO系列产品采用65K TFT真彩显示屏,并标配LED背光灯实现节能和调光的功能。它提供远程控制访问和嵌入式以太网,易于集成到用户的IT网络中;在安装尺寸和配置工具(软件)上都延续了之前产品的架构和规格,同时实现便捷安装、无缝切换以及可持续升级。MagelisTM  GTO系列也是施耐德电气首款带不锈钢防护盖的触摸屏,完全依照DIN EN 1672-2“食品加工机械-安全性和卫生性”开发,防腐耐污,达到IP66K防护等级,大大满足制药或食品饮料行业的生产要求。此外,MagelisTM  GTO系列产品的工作温度可从0℃至55℃,并拥有包括ISA 1212、 ATEX Cat 3防爆认证和甲板级船舶认证在内的多种国际标准认证,充分适应高温、航运、爆炸风险等恶劣严苛的工作环境。

                                                    MagelisTM  GTO系列拥有包括5.7”、10.4”、12.1”、3.5”.7.5” 和7”宽屏在内的6种尺寸的8款产品,目前仅5.7”、10.4”、12.1” 三种尺寸的产品可带不锈钢防护盖。MagelisTM  GTO系列产品与SoMachine TM  V3.1软件平台兼容。作为施耐德电气MachineStruxureTM 机器自动化平台的重要组成部分, SoMachine TM 是一个模块化的软件包,可对包括逻辑控制器、变频器、伺服、人机界面等硬件进行编程调试及维护。 借助灵活的单一应用环境的SoMachine TM 软件平台、可升级的软硬件平台、经测试验证和归档的架构及应用功能模块, MachineStruxureTM 机器自动化平台在确保机器性能最大化的同时,能帮助原始机器制造商(OEM)减少从项目开发、运行到生产周期的成本,同时获得更实时可见的生产绩效和更高效的投资回报。

                                                     

                                                    关于施耐德电气
                                                    全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案, 其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、多产、绿色的能源,施耐德电气2011年的销售额为310亿美元(224亿欧元),拥有超过130,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
                                                    www.schneider-electric.com

                                                    关于施耐德电气工业自动化与控制业务
                                                    作为工业自动化与控制领域的领导者,施耐德电气始终将节能增效作为战略核心,不断追求创新的技术,力于为工业领域的最终用户和机器制造商提供完整的自动化产品系列、开放的能效管理平台和领先的行业解决方案,帮助客户提升生产力并降低能耗,实现“善用其效、尽享其能”。
                                                    www.schneider-electric.cn