在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    降低过程自动化能耗的三种新方法-EcoStruxure能效管理平台助力削减成本并简化操作

                                                    在自动化控制中集成能源监控可以为您节省高达30% 的能耗。施耐德电气现新推三款软件工具,用于分析和整合能源及生产数据。这三款软件工具均为EcoStruxureTM能效管理平台的关键组成部分。我们将一一列举说明其在降低能耗方面的优势:

                                                    • Vijeo Citect™ +PowerConnect 工具将功率计与Vijeo Citect 过程控制人机界面互联,对功率指标和过程信息进行全面分析。高精度的数据——包括电压、电流、功率因数、谐波畸变和滑动窗需量——直接从功率计传输出去,让用户能够实时辨认能耗峰值。通过一个简单的日历进度安排功能可以调节过程设置,从而错开不同过程的启动时间,平衡能耗。通过对过程事件进行预编程,确保在低价收费段内用电。
                                                    • PlantStruxure™ 能效管理库工具允许用户建立和维护一个平衡配电系统。该应用软件库支持控制系统级别上的过载检测和减载,保证配电效率最大化。不同系统负载根据重要程度分级。当发生断电时,系统根据预先设定的级别管理可用电力,进行一定程度减载来防止电力全部恢复前过程供电中断。
                                                    • Ampla Express 工具将能耗数据集中显示在能源仪表盘上,并与生产过程用电成本挂钩。它完全包含了工厂输入输出端能源信息,包括物料、耗材、能源、能耗和排放,从而更便捷地找出潜在的节能空间。