在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    针对无形风险提供直观解决方案--我们的ConneXium以太网防火墙解决方案可最大限度防范控制系统面临的网络威胁

                                                    工业监控系统过去一直使用独立的专用网络。随着时间的推移,它们逐渐开始采用开放式、平等接入模式。用户可以获得更快的数据传输速度、更高的性能和更低的拥有成本。然而,新的开放式系统也像个人电脑一样,容易受到安全问题的威胁。这些威胁包括恶意软件、病毒、通信超载和最新兴起的网络攻击。

                                                    Stuxnet 恶意软件的出现表明,工业控制系统很可能会成为网络攻击的目标,导致关键基础设施被停用或者毁坏。这些威胁会改变所有层面上的监视、控制功能的设计和操作规则,包括硬件、软件和架构,网络攻击会带来巨大风险,导致的后果将非常严重,包括延长停机时间,破坏设备,危及人身安全,以及导致制造出来的产品不符合预定规格等众多流程问题。

                                                    最新ConneXium 以太网防火墙解决方案帮助消除恶意软件威胁
                                                    施耐德电气开发了一系列专用解决方案,以开发和支持安全稳固的高性能控制系统。一系列工业级防火墙可以在网络内部建立起高度安全的保护区,在这个区域内,只允许经过授权的设备、服务和通信进入系统,从而确保内外设备之间的通信得到严格控制。

                                                    ConneXium 以太网防火墙可以方便地安装在一个基于以太网的系统架构中,紧邻需要保护的设备。每个防火墙都包含一个内部和外部网络端口,并能在需要将流程网络(包括工业自动化系统)连接到工厂网络时,提供路由功能。

                                                    ConneXium 以太网防火墙可以减少开放式网络所带来的风险,让专业人士能够将更多时间和精力用于发展他们的业务。