在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    全面完善HVAC行业解决方案-施耐德电气推出HVAC行业专用PLC--Modicon M168系列

                                                    上海,2013年8月22日——全球能效管理专家施耐德电气日前全新发布专为中国HVAC(暖通空调)行业量身定制的PLC(逻辑控制器)——Modicon M168系列。该系列具备性能卓越、配置简单、稳定可靠的产品优势,全面完善施耐德电气HVAC行业解决方案,进一步满足HVAC客户对自动化解决方案的多方位需求,促进该行业的节能增效。

                                                    中国目前建筑能耗约占社会总能耗的1/3,且比例呈不断增长的趋势,而建筑中HVAC系统的能耗约占65%~80%,节能增效刻不容缓,在国家节能减排激励政策的影响下,节能环保正逐渐成为HVAC行业发展的新方向;与此同时,基础设施建设投入的增大、房地产开发以及大型建筑工程项目的开发,对于HVAC行业发展也起到一定的拉动作用;对于HVAC企业而言,如何抓住发展机遇,实现节能增效、成本优化,提升核心竞争力,成为取得直接经济效益、实现环境控制效果的关键。施耐德电气适时推出Modicon M168系列HVAC行业专用PLC以及相关解决方案,全面加强HVAC自动化解决方案核心能力,以实际行动积极响应中国本土市场变化。

                                                    施耐德电气以Modicon M168系列为核心的HVAC & R 机器控制解决方案具备灵活的构架,充分满足客户的多样化需求。基于领先的SoHVAC软件平台,操作简便,大大减弱了机器编程设计和执行的复杂性。客户可以根据实际需求选择基于可配置逻辑控制器或者可编程逻辑控制器,获得即用或者定制化的HVAC行业机器解决方案。例如在中小型冷却机和空气处理机组,通过选择使用水温控制、风扇控制、压缩机控制、Altivar变频器通信控制、工厂控制模式等PLC内置的先进控制功能块,无论机器处于满负荷或者部分负荷运行状态,均可以实现机器控制更强的抗干扰性和更低的能耗,极大提升了机器的性能。客户利用控制器还可以方便地将机器与楼宇管理系统(BMS)轻松集成,形成完整连贯的系统,提升整体能效。

                                                    施耐德电气高级副总裁、工业事业部负责人徐骏表示:“Modicon M168系列HVAC行业专用PLC的全新面世,犹如中枢大脑协调着一整套HVAC解决方案,促进触摸屏、传动机器、变频器、伺服器、传感器等各组成部件协同工作,以先进的控制功能提高能源效率,真正达到卓越性能与高效节能的完美融合,有效地帮助客户节约设计与安装时间,减少能源消耗,优化机器性能并降低成本。”

                                                    此次全新推出的Modicon M168系列HVAC行业专用PLC,内置的23点控制点数中包含7点模拟量控制,便于有效提升HVAC行业机器性能。强大的通讯能力,本体内置2路Modbus串行通讯并支持Ethernet工业以太网和BACnet专业通信总线,其配置简便、构架灵活的特点适合大型机器的现场控制,能够实现上下机位的完美协同,有望成为支持HVAC行业客户提升能效、降低成本的旗舰产品。此外,Modicon M168系列与扩展模块为意大利原装进口,在西欧等海外成熟市场已经获得了普遍认可。
                                                    new
                                                     


                                                    关于施耐德电气
                                                    全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案, 其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源,施耐德电气2011年的销售额为310亿美元(224亿欧元),拥有超过130,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
                                                    www.schneider-electric.com

                                                    关于施耐德电气工业自动化与控制业务
                                                    作为工业自动化与控制领域的领导者,施耐德电气始终将节能增效作为战略核心,不断追求创新的技术,致力于为工业领域的最终用户和机器制造商提供完整的自动化产品系列、开放的能效管理平台和领先的行业解决方案,帮助客户提升生产力并降低能耗,实现“善用其效、尽享其能”。
                                                    www.schneider-electric.cn