在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    助力远程资产和设备的高效安全管理-施耐德电气推出基于无线的遥测和远程SCADA系统解决方案(TRSS)

                                                    上海,2013年9月10日—— 为了进一步满足远程监控与设备管理的新兴需求,全球能效管理专家施耐德电气重拳推出了基于无线的遥测和远程SCADA系统解决方案(TRSS)。该方案成功整合了施耐德电气无线仪表、远程终端RTU和StruxureWare™ SCADA Expert 之下的Clear SCADA能效管理软件监控平台,助力实现远程资产和设备的安全高效管理、信息化协同、能效提升。

                                                    目前,在水处理、水利、石油天然气、供热、化工等诸多行业面临种种棘手挑战:现场资产和设备往往分布广泛且在恶劣环境中维护极其困难;采用有线解决方案所需供电电缆、通讯电缆采购及工程实施成本高居不下;数据测量和信息传递完整性和安全性急待加强;政府对资源保护和能源标准要求的提高也对行业发展提出了更高的要求。

                                                    面对种种难题,施耐德电气推出的遥测和远程SCADA系统解决方案(TRSS)有效解决了地域分布广泛、远程无人值守的设备和资产监控难题,利用无线设备的灵活性显著减少项目成本和现场维护费用;该解决方案还可以实现现场设备的测量值到SCADA平台的数据路径,这种点到点的有效数据测量和信息传输将帮助实现信息的完整性、安全性以及远程监测和控制的过程优化,从而提高企业获取现场数据的效率;另外,该解决方案还非常重视安全和新兴法规,更有利于环境保护。

                                                    施耐德电气中国工业事业部终端业务市场总监Charly Lupart表示:“遥测和远程SCADA系统解决方案(TRSS)增强了远程监测和控制过程的可视化和透明度,确保了点到点的数据安全可靠性,更降低了用户的成本,合乎环境规约。这一解决方案积极响应了包括中国市场在内的新兴市场对远程资源管理、设备维护、综合成本管控、生产安全等方面的需求,将为客户带来最大化的投资回报率。”

                                                    施耐德电气在仪表、控制和数据采集、无线通讯、IT等领域丰富的技术和经验积累,成为推出遥测和远程SCADA系统解决方案(TRSS)的强大基石。出色的产品配置使得远程资产和设备的安全高效管理成为现实:

                                                    • 快速部署的无线仪表——集电源、无线通讯和传感器于一体的Accutech无线仪表,方便测量温度、压力、流量、液位等现场基本数据,快速部署,使用简单,维护量少,减少了高达75%的工程实施成本。
                                                    • 灵活高效的全功能控制器——SCADAPack RTU控制器采用低功耗设计,同时具备控制、数据采集和存储、流量计算等多功能,客户只需通过专门的开发环境或者StruxureWare™节能增效软件平台,进行在线配置和下载逻辑程序,即可实现编程和远程维护,保证分散地理设施的安全可靠运行,降低运行成本。
                                                    • 智能化SCADA软件——StruxureWare™节能增效软件平台中的Clear SCADA,可在安全和易于使用的环境中快速部署和减少停机时间,控制所有远程设备的管理和运行成本,提高生产效率。更具客观性的矢量图画面,确保将远程的现场数据转换成高质量、可视化的完整业务信息,助力客户优化远程资产管理。

                                                     

                                                     

                                                    关于施耐德电气
                                                    全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案, 其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源,施耐德电气2011年的销售额为310亿美元(224亿欧元),拥有超过130,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
                                                    www.schneider-electric.com

                                                    关于施耐德电气工业自动化与控制业务
                                                    作为工业自动化与控制领域的领导者,施耐德电气始终将节能增效作为战略核心,不断追求创新的技术,致力于为工业领域的最终用户和机器制造商提供完整的自动化产品系列、开放的能效管理平台和领先的行业解决方案,帮助客户提升生产力并降低能耗,实现“善用其效、尽享其能”。
                                                    www.schneider-electric.cn