在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    走进西部,促进冶金行业健康发展-施耐德电气为宁夏申银特钢项目提供高性能PLC控制系统

                                                    上海,2013年9月16日—— 近日,全球能效管理专家施耐德电气宣布,为宁夏申银特钢300万吨特钢项目的实施提供具备高端自动化处理能力的PLC控制系统。其主要应用于高炉的喷煤系统、热风炉系统、高炉本体系统、除尘系统、烧结机、球团以及原料场的整体控制。这一项目得益于施耐德电气在冶金行业多年来积累的丰富经验和成熟的技术,也是公司整体战略——“走进西部”的又一成功实践。

                                                    施耐德电气中国区副总裁、工业事业部负责人徐骏表示:“宁夏申银特钢300万吨特钢项目作为中国西部冶金行业一个规模较大的项目,选用了施耐德电气的PLC控制系统,充分显示了客户对我们的产品、服务、经验等综合优势的高度认同。通过提供整体解决方案以及集合了工业自动化、能效管理等在内的EMS能源管理系统,我们致力于优化冶金行业能效管理。同时,中国西部发展相对滞后,但也意味着巨大的商机,施耐德电气紧跟西部大开发的步伐,与当地政府和企业一起探索业务合作,实现多赢,而申银特钢项目就是一个很好的示范。”

                                                    由于国家的财政紧缩政策和对产能过剩行业的宏观调控,钢铁全行业整体发展呈下滑趋势,需求萎缩,价格下降。与此同时,2013年初,国家提出了钢铁等九大行业和领域兼并重组的主要目标和重点任务,为这些传统行业的优化升级、整合、能源和生产效率的改进带来了新的业务机会,并呈现冶金行业投资向中西部地区转移的趋势。冶金行业是PLC应用最多的项目型市场,尤以大型PLC为主,据《2013年中国PLC市场研究报告》显示——2012年中国PLC市场规模达到79亿元人民币,行业对PLC的性能、可操作性、质量等的要求也不断提升。

                                                    此次应用于宁夏申银特钢300万吨特钢项目的PLC控制系统是昆腾(Quantum)系列产品,该产品具有对离散量、模拟量及过程回路控制方面的强大处理能力,并且融入了最新的IT技术和网络技术,存储管理灵活,使用简便,集成度高,兼容性强,开放性广泛,能适应极其恶劣的工业环境,有助于钢铁企业进行技术创新,实现低成本、低能耗、高效率、高质量。Quantum的具体性能优势如下:

                                                    • 高性能模板——采用统一的背板总线技术,通讯速率可达80Mbits;所有模板支持热插拔;高性能CPU在双机热备具有领先的技术优势;可选涂敷涂层保护模块,能有效防止化学雾气、 有机溶剂、 粉尘、 潮湿、 霉变等对模板的侵蚀;预接线系统安装简单、接线方便;同时有独立电源、可累加电源、冗余电源三种电源可供选择。此外, Quantum具有很强的开放性,广泛支持Ethernet、Modbus等多种通讯协议。
                                                    • I/O连接方式—— 客户可根据应用场合距离远近、点数数量和集中度、干扰性强弱等指标的不同选择本地IO(LIO)、远程IO(RIO) 或者分布式IO(DIO),以及更为先进和灵活的工业以太网IO。
                                                    • 数据同步的热备系统——双处理器结构,数据同步与程序处理同时进行,大大缩短数据交换传输时间;即插即备,可以在运行状态下对CPU进行维修和更换。
                                                    • 透明的通讯——高性能的CPU上集成了Modbus串口、Modbus Plus端口和Modbus TCP/IP通讯,三层网络结构完成现场设备、控制设备与管理系统的无缝集成。
                                                    • 全新Unity Pro编程软件——出色的用户友好性,全中文界面;支持多任务操作系统,极大提高了应用程序的灵活性;易于调试,支持断点,内置系统诊断功能。

                                                    除了稳定可靠的产品性能,优质高效的服务支持也是施耐德电气最终赢得申银特钢项目的重要因素。从项目前期的方案沟通和配置选择,到系统调试中的技术交流,以及提供售后培训和运行中的技术问题解答,一系列完整的服务体系赢得了客户的高度认可。此外,施耐德电气在高炉、烧结等方面本身拥有高效成熟的解决方案和丰富的成功经验,为整个项目的平稳进展提供了保证,更加有助于客户实现项目价值。

                                                    宁夏申银特钢300万吨特钢项目是宁夏石嘴山市重点招商引资项目,总投资151亿元,建设周期为5年,其中包括捣固焦炉、带式烧结机、高炉、转炉以及精品特钢基础配套设施。预计项目达产后,可实现年销售收入300亿元,利税30亿元。

                                                     

                                                    关于施耐德电气
                                                    全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案, 其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源,施耐德电气2011年的销售额为310亿美元(224亿欧元),拥有超过130,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
                                                    www.schneider-electric.com

                                                    关于施耐德电气工业自动化与控制业务
                                                    作为工业自动化与控制领域的领导者,施耐德电气始终将节能增效作为战略核心,不断追求创新的技术,致力于为工业领域的最终用户和机器制造商提供完整的自动化产品系列、开放的能效管理平台和领先的行业解决方案,帮助客户提升生产力并降低能耗,实现“善用其效、尽享其能”。
                                                    www.schneider-electric.cn