在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    为智能HMI差异化价值“添砖加瓦”-施耐德电气推出业界首创高端图形触摸屏USB附件

                                                    上海,2013年10月17日—— 近日,全球能效管理专家施耐德电气推出创新的高端图形触摸屏USB附件,包括Harmony USB灯柱、背光USB按钮面板、以及Harmony指纹开关。该附件产品由法国研发,专为高端客户应用而设计,采用业界首创的USB连接方式即插即用,与图形触摸屏Magelis™ GTO/GT系列搭配使用,相得益彰,进一步突显施耐德电气高端触摸屏解决方案的特色和实力。

                                                    食品、药剂产品质量往往与人身安全息息相关,安全可靠性受到越来越多的关注;OEM设备制造商出口高品质的机器设备,要求高端的机器性能配置,符合各项严格的认证标准。施耐德电气以需求为导向,前瞻技术潮流趋势推陈出新,率先创新性地将指纹开关引入高端触摸屏,加强用户权限管理,限制设备或设备的特定/危险功能的访问,仅特定的授权人员允许进行操作,促进安全生产管理。Harmony USB灯柱、背光USB按钮面板、以及Harmony指纹开关,通过USB线缆直接与触摸屏相连组成USB网络,并可通过触摸屏连入以太网络,提高网络监控能力,大大简化了指示和警报工作。Magelis™ GTO触摸屏搭配USB附件使用,助力复杂机器有效运行,提高应用的安全等级,增强高端客户竞争优势,实现差异化价值。

                                                    施耐德电气工业事业部机器自动化解决方案副总裁商乐阳(Rav Lawana)表示:“施耐德电气一直致力于创新和突破,引领技术发展趋势,继革新性高级图形触摸屏Magelis™ GTO系列面市后,USB附件的推出增加了其附加价值,为工业领域智能人机界面高端应用带来创新体验。作为高端触摸屏解决方案专家,施耐德电气拥有先进的技术,多样化的配套产品,可以根据客户应用环境提供个性化的人机整体解决方案,满足品质、安全、差异化等全方位的需求。”

                                                    此次推出的高端图形触摸屏USB附件在设计及使用上令人耳目一新:即插即用的方式,开放的连接,多彩的显示,高度智能化易于控制,通过简单编程可实现远程访问和监控。

                                                    • Harmony USB灯柱——配有三个多彩LED指示灯;集成蜂鸣器;仅通过一根USB线缆由Magelis™ GTO触摸屏控制和供电,无需复杂的布线,节省了安装时间和成本。Harmony USB灯柱增强了设备信号的灵活性,360°可视工厂车间的进程,便于清晰地了解机器的运行状态。
                                                    • 背光USB按钮面板——具有五个独立的多彩背光按钮,提供不同颜色的状态/报警识别;发光开关设置在一个报警面板上,采用USB方式与Magelis™ GTO连接,简化安装,易于配置;IP65防护等级,适用于恶劣环境,延长了使用寿命。
                                                    • Harmony指纹开关——基于指纹识别技术,消除了由于钥匙、访问控制卡丢失或被盗,密码遗忘所带来的安全风险;坚固耐用的设计,能经受高强度的冲击和振动。

                                                     


                                                    关于施耐德电气
                                                    全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案, 其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源,施耐德电气2011年的销售额为310亿美元(224亿欧元),拥有超过130,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
                                                    www.schneider-electric.com

                                                    关于施耐德电气工业自动化与控制业务
                                                    作为工业自动化与控制领域的领导者,施耐德电气始终将节能增效作为战略核心,不断追求创新的技术,致力于为工业领域的最终用户和机器制造商提供完整的自动化产品系列、开放的能效管理平台和领先的行业解决方案,帮助客户提升生产力并降低能耗,实现“善用其效、尽享其能”。
                                                    www.schneider-electric.cn