在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    智能一体化驱动——运动控制市场发展的强大动力-施耐德电气推出全新Lexium 32i一体化驱动

                                                    上海,2013年12月19日—— 近日,全球能效管理专家施耐德电气推出Lexium 32i一体化驱动新产品。它采用创新的紧凑型模块化设计,实现伺服驱动器与电机一体化,具备简洁易用、灵活紧凑、高效节能、功能丰富等特性。Lexium 32i一体化驱动不仅适用于对安装空间、接线方式和性能等有特殊需求的场合,而且可以替代大多数驱动和电机分立式的应用,具有广阔的应用前景。该产品由施耐德电气德国运动控制研发中心研发和设计,并全部在德国生产。

                                                    运动控制技术是推动新产业革命和机器设备革命的关键。中国制造业的转型升级离不开机械工具,而运动控制产品恰恰是决定机械工具运动性能的关键。一体化驱动符合运动控制产品开放、可靠、功能趋于整合的发展方向,势必成为运动控制市场增长的强大动力。施耐德电气适时推出Lexium 32i一体化驱动,主要应用在物料搬运、物料加工、医疗设备、包装和印刷等领域,助力机械设备稳定运行,更好地满足客户对于高效生产、成本降低、空间节省的需求。
                                                    news
                                                    施耐德电气工业事业部机器自动化解决方案亚洲区副总裁商乐阳( Rav Lawana)表示:“施耐德电气在一体化驱动应用领域一直保持着领先地位,曾经发明了世界上首款五相和三相步进电机,并且不断推陈出新,拥有多样的一体化驱动产品系列,如IMS一体化步进、百格拉IclA 一体化驱动等。Lexium 32i一体化驱动的推出,进一步丰富了施耐德电气运动控制产品线和解决方案,加强了在一体化驱动领域的领导地位,同时也意味着公司加快对更高功率和更大扭矩的一体化应用领域的市场开拓,带来新的业务发展机会。”

                                                    Lexium 32i一体化驱动基于施耐德电气成熟的LXM32驱动器以及BMH电机平台,由伺服电机带功率级BMI、LXM32i控制单元、供电连接模块、I/O和总线连接等四大模块组成,集成CANopen/CANmotion、EtherCAT标准通信总线,并基于施耐德电气统一整合的SoMachine和SoMove编程与调试平台,可定制化相应完整的运动控制解决方案。
                                                    news
                                                    施耐德电气提供在线配置工具能快速选择合适客户的模块,安装和调试方便;由于驱动器安装在控制柜外,不仅可以节约最多达60%的控制柜空间,且大大降低了控制柜、冷却和接线的整体成本;同时,由于省去了控制柜冷却,以及配置了能效管理驱动和变频技术,使得能源消耗减少达30%;整体IP防护等级为IP54或IP65,适用用大多数应用环境。该产品大部分型号都建有库存,帮助客户缩短产品交货周期和设备上市时间,提高产出效率。此外,Lexium 32i一体化驱动的功率范围在0.4-2.2kW,具有丰富的伺服运动控制功能,STO-安全转矩停止方式确保安全运行,能够满足客户对设备性能提升和安全性的要求。

                                                     


                                                    关于施耐德电气
                                                    全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案, 其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源,施耐德电气2011年的销售额为310亿美元(224亿欧元),拥有超过130,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
                                                    www.schneider-electric.com

                                                    关于施耐德电气工业自动化与控制业务
                                                    作为工业自动化与控制领域的领导者,施耐德电气始终将节能增效作为战略核心,不断追求创新的技术,致力于为工业领域的最终用户和机器制造商提供完整的自动化产品系列、开放的能效管理平台和领先的行业解决方案,帮助客户提升生产力并降低能耗,实现“善用其效、尽享其能”。
                                                    www.schneider-electric.cn