在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    提升过程工业投资保护和价值创新-施耐德电气发布StruxureWare™ SCADA Expert Vijeo Citect v7.40监控软件

                                                    上海,2013年12月30日—— 近日,全球能效管理专家施耐德电气发布了最新版本的工业自动化和控制系统集成软件——StruxureWare™ SCADA Expert Vijeo Citect v7.40。新版本的SCADA软件引入了全新功能,强大的图形能力带来直观、现代的用户体验,操作简单,连接和交互功能强大,能够帮助工程师和操作者提高工作效率,从而使得工业用户对现代化SCADA系统的投资获得增值回报。

                                                    ARC最新研究报告显示,HMI/SCADA(人机界面/数据采集与监控系统)软件和服务正在经历快速的增长和巨大的变化。在石油、天然气等行业,开采和生产基地逐渐向偏远恶劣的环境转移,最终用户希望将SCADA与信息技术、业务系统无缝连接,实现远程可视化实时监控和管理而不受地域的限制,这种需求驱动着HMI/SCADA软件和服务市场的增长。此外,国家对于能源管理的高度重视和企业自身对于可持续性发展的追求也成为HMI/SCADA软件发展的重要推动力。

                                                    施耐德电气工业事业部最终用户业务市场部总监Charly Lupart表示:“为了更好地满足日益发展的市场需求,施耐德电气不断将产品更新换代,融入现代元素,采用最新的面向对象技术保护用户的软件投资。Vijeo Citect v7.40的全新发布,有助客户在SCADA系统中完全采用面向对象的设计,提高设备的可维护性和工程效率。同时,现有用户的SCADA系统也可以实现轻松升级,以更低的成本实现更高效的生产业绩。”

                                                    SCADA Expert Vijeo Citect v7.40相较之前的产品作了明显的改进,具有突出的特点:以图形和脚本的形式增强了基于对象的引用功能;图形界面的装备设计简单直观;简化的模板传递现代的体验;通过https服务器以及客户端访问实时数据,提高了连接的开放性和数据的及时准确性。因而无论工程师或是操作者都可以从Vijeo Citect v7.40的出色性能中获益。

                                                    • 基于对象的高效引用—— SCADA Expert Vijeo Citect v7.40将对象引用延伸到图形和脚本。通过引用装备和项目来访问数据点,创建匹配的图形和数据标签,帮助工程师高效地生成装备库,大大提高了基于对象的引用能力。
                                                    • 直观的装备编辑器用户界面—— 装备编辑器提供直观的图形用户界面,便于工程师有效配置装备模板和装备实例。用户可以在同一个位置创建、删除、修改和更新装备模板和装备实例,使配置工作标准化,简化流程,缩短工程开发时间,确保项目内和跨项目的工程保持一致性,并且最大限度减少工程师的学习时间。
                                                    • 现代&简化的模板—— 新的模板提供了更加现代和简化的应用,采用StruxureWare™统一的布局和风格,内置面向装置的导航,为操作者提供熟悉的运行体验,同时,模板的特性与许多其它常用软件相统一。此外,改进后的模板采用了目前最流行的16:9宽屏设计,符合潮流发展趋势。
                                                    • 强大的连接和互操作—— SCADA Expert Vijeo Citect v7.40支持EcoStruxure™的 Web服务,从而可以在SCADA Expert Vijeo Citect软件、施耐德电气其他的产品以及合作伙伴的产品间进行基于Web的互操作,为客户提供了一种精简而强大的方式,通过各种不同的软件应用程序共享实时数据。它强大的连接性能,还可以在控制层级的软件中实现上至企业级、下至设备级的数据双向传输,使客户能够随时随地获取所需的实时信息。

                                                    除了上述突出的特点外,SCADA Expert Vijeo Citect v7.40同时具备必要的基础功能:操作系统获得Windows 8和Server 2012认证;支持Office 2013(dbf add-in);兼容OFS 3.40和3.50;过程分析器支持双刻度显示,可附带装备树,支持虚拟环境。

                                                    SCADA Expert Vijeo Citect是施耐德电气StruxureWare™节能增效管理软件应用程序和套件的组成部分。StruxureWare™作为一个开放式、互操作和可扩展的软件综合应用平台,能够助力客户解决企业级、运营级以及控制级各个层级所面临的挑战,使客户更加清楚地了解、分析和高效管理企业业务。Vijeo Citect v7.40新版本的发布,必将促进用户业务能力最大化。

                                                     


                                                    关于施耐德电气
                                                    全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案, 其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源,施耐德电气2011年的销售额为310亿美元(224亿欧元),拥有超过130,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
                                                    www.schneider-electric.com

                                                    关于施耐德电气工业自动化与控制业务
                                                    作为工业自动化与控制领域的领导者,施耐德电气始终将节能增效作为战略核心,不断追求创新的技术,致力于为工业领域的最终用户和机器制造商提供完整的自动化产品系列、开放的能效管理平台和领先的行业解决方案,帮助客户提升生产力并降低能耗,实现“善用其效、尽享其能”。
                                                    www.schneider-electric.cn