在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    创领工业OEM可持续竞争力-施耐德电气针对中小型市场推出全新Modicon可编程控制器

                                                    上海,2014年5月8日—— 近日,全球能效管理专家施耐德电气推出了基于MachineStruxure™机器自动化平台的全新Modicon可编程控制器(PLC)M221系列、M241系列和M251系列。此系列新品针对工业OEM市场量身打造,依托施耐德电气全球研发资源,以创新理念引领OEM中小型市场未来发展。该系列产品多项性能设计领跑业界水平,能够有效帮助工业OEM客户实现机器性能和业务绩效的最大化,提升第三次工业革命时代之下OEM可持续的核心竞争力。

                                                    在第三次工业革命的浪潮席卷之下,OEM客户的价值诉求对机器自动化革新提出了更高的要求:不仅要做到平衡降低产品成本,提高生产效率,实现机器生产的高产和环保;而且要制造出性能安全可靠,操作便捷的高性价比机器设备,以吸引更多的潜在用户。同时,实现机器的可连接性,在安全基础上对任何地方的机器进行诊断和数据管理,也成为工业互联网环境下智能生产的必要环节。

                                                    PLC可编程控制器作为OEM客户提高机器自动化水平和生产率的重要工具,也必须不断实现性能突破。立足工业OEM市场需求和发展趋势推出适用的PLC产品和灵活多样的解决方案,成为施耐德电气研发生产全新Modicon可编程控制器的基本出发点。

                                                    施耐德电气工业事业部机器自动化解决方案副总裁商乐阳( Rav Lawana) 表示:“全新Modicon可编程控制器不仅继承了Modicon系列的传统优势,而且植根于工业OEM客户实际应用量身打造,满足其低成本投入、高附加值产出的价值诉求,它有望成为从客户需求角度来定义产品性能的典范。同时,施耐德电气着眼于工业未来发展趋势,积极进行前瞻性的创新,大幅提升新产品在网络化、运动控制、人性化应用、快速处理方面的性能,领跑业界水平,这也充分显示了施耐德电气致力于成为行业领导者的信心和实力。”

                                                    全新Modicon可编程控制器无论在性能、操作控制还是价格优势上,都能堪称业界一流。

                                                    简便易用、高性价比:新产品遵循OEM客户使用习惯,采用嵌入式设计,节省安装空间,简化了集成和维护;标准SD卡即插即用,OEM客户无需电源即可下载程序或上传程序备份,方便快捷地处理大容量数据,降低了成本。

                                                    高性能、扩展灵活:新产品的CPU处理速度业界领先,PTO功能强大,精于运动控制,并进一步满足高性能的机器性能要求;行业首创所有系列的本体支持7+7个扩展模块,通过全新的I/O扩展总线,运行速度可比传统解决方案提升10倍,使机器控制功能更加灵活可扩展。

                                                    通讯能力强大,实现机器互连和远程控制:新产品内置以太网通信端口,提供FTP和网络服务器功能,使机器基于以太网络实现互连。OEM客户还可利用SoMachine软件内置的Web Visualization功能,实时了解机器设备的运行情况,通过智能手机、平板电脑及电脑等终端应用,对机器进行远程监控和维护。

                                                    此次面世的三款系列逻辑控制器各具特色,满足工业OEM细分市场需求,便利OEM客户按需选择。

                                                    智能精巧,非同凡“想”– M221 系列PLC
                                                    该系列可编程控制器分为书本型与一体型本体两种。基于SoMachine Basic软件平台,专为简单机器设备设计,外形精巧,优化安装空间。本体内置高速计数,采用脉冲输出、模拟量输入方式,支持以太网及Modbus通讯。超高的性价比,简易的操作方式,成为包装机械、纺织机械等重复型工艺设备的理想之选。

                                                    高度集成,有“容”乃大 – M241系列PLC
                                                    M241系列可编程控制器,基于SoMachine V4软件平台,适用于具有运动控制功能的高性能机器控制。高速双核CPU处理器性能强劲,并且所有CPU都支持PTO功能,有助实现绝对定位控制;本体内置高速计数,脉冲输出。它支持以太网、CANOpen,串行通讯,用户还可另行选配TM4通讯扩展模块,通信集成度高。此外,M241系列采用了TM3扩展,其速度为TM2的10倍,并支持SD卡以及TMC4扩展板等。

                                                    分布控制,通讯超人 – M251系列PLC
                                                    此系列可编程控制器是一款提供模块化和分布式构架的产品,基于SoMachine V4软件平台,为客户提供创新型的高性能解决方案。它采用书本型本体,可支持TM3、TM4扩展模块,配置十分灵活。CPU内核处理能力出色,内置超强的通讯能力,支持CANOpen以及多达2路Ethernet,开放、灵活,可轻松实现分布式架构,尤其适用于较远距离的分布式控制应用。

                                                    除了出色的硬件,施耐德电气同时推出相匹配的高性能软件与之完美结合。作为MachineStruxure™机器自动化平台升级版的通用开发软件,基于中国客户的客观需求与应用习惯,施耐德电气在近期推出了简便易用的SoMachine Basic和性能全面的SoMachine V4编程软件,使得OEM客户可以根据实际应用需求灵活组合,优化自动控制解决方案,增强方案的适用性,在机器的全生命周期内实现更高的附加值。

                                                     

                                                     

                                                    关于施耐德电气
                                                    全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能效及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能效与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化,数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能效,施耐德电气2013年的销售额为240亿欧元,集团拥有超过150,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!www.schneider-electric.com 

                                                    关于施耐德电气工业自动化与控制业务
                                                    作为工业自动化与控制领域的领导者,施耐德电气始终将节能增效作为战略核心,不断追求创新的技术,致力于为工业领域的最终用户和机器制造商提供完整的自动化产品系列、开放的能效管理平台和领先的行业解决方案,帮助客户提升生产力并降低能耗,实现“善用其效、尽享其能”。
                                                    www.schneider-electric.cn