在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    提高设备生产效率 保障操作人员安全-施耐德电气推出Harmony™ XAR起重专用无线遥控器

                                                    中国上海,2014年6月23日——为了满足在基础设施建设、重工、大型制造业等行业对起重设备日益增长的需求,全球能效管理专家施耐德电气推出了针对起重设备的Harmony XAR无线遥控器。该无线遥控器针对不同的起重机类型具有广泛的应用性,在帮助操作人员实现简易操作的同时,内置安全功能并具备卓越的性能。

                                                    在大量应用工业起重设备的领域中,操作人员经常会面临工作条件十分恶劣,劳动强度大,吊装频繁,以及定位过程不断反复等,这都会导致运行效率低下以及人身及设备安全事故频发的现象。利用无线通信技术,施耐德电气的Harmony XAR无线遥控器可以让操作人员实现对起重机进行远程精准操控,极大降低了工作强度,有效避免高温、曝晒、以及危险环境,实现更高的安全性;同时,受益于Harmony XAR无线遥控器的简易操作以及精确控制起重重量和速度等特性,可以帮助工业用户有效的提高生产效率。

                                                    Harmony XAR遥控器包含人体工学的设计、长电池寿命等特性,通过这款设备可直观而简便地对起重设备进行遥控,真正起到“四两拨千斤”的作用。
                                                    news
                                                    无线至简:Harmony XAR 采用了符合人体工程学的设计,最大限度确保了使用舒适性。合理的按钮布局便于单手控制设备,操作人员只需通过拇指即可控制一系列复杂操作,从而使他们能够将全部注意力集中于所吊装的负载。

                                                    安全为先:急停按钮位于操作手柄下端,符合 SIL3 安全标准,操作人员可以轻松操控。此外,Harmony XAR 还集成了 SIL1 级保护功能,以防止不当使用,并且所有功能满足最新安全标准。

                                                    性选之作: Harmony XAR遥控器采用超快速充电技术,电池的充电时间仅为 15 分钟,大大优于同类设备平均高达 3 小时的充电时间。一次充电可确保长达 30 小时的电池运行时间,极大的提高了工作效率。电池使用寿命高达 5 年,两倍于竞争对手。

                                                    全球通用:Harmony XAR遥控器使用国际通行的 2.4GHz 频率,使您的设备可在世界范围内通用。采用自动跳频技术和全面的干扰防护,支持最多 50 部无线设备同时操作。得益于施耐德电气在起重领域有着多年的经验积累和对市场充分的了解,我们可以在产品从设计研发到生产的任何环节,为您提供专业的解决方案。

                                                     

                                                    关于施耐德电气
                                                    全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能效及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能效与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化,数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能效,施耐德电气2013年的销售额为240亿欧元,集团拥有超过150,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!www.schneider-electric.com 

                                                    关于施耐德电气工业自动化与控制业务
                                                    作为工业自动化与控制领域的领导者,施耐德电气始终将节能增效作为战略核心,不断追求创新的技术,致力于为工业领域的最终用户和机器制造商提供完整的自动化产品系列、开放的能效管理平台和领先的行业解决方案,帮助客户提升生产力并降低能耗,实现“善用其效、尽享其能”。
                                                    www.schneider-electric.cn