在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    施耐德电气多点触控GTU图形触摸屏 引领HMI智能化体验

                                                    上海,2014年8月26日—— 像使用PAD(平板电脑)一样,一缩一放,弹指间画面内所有工业现场情况了如指掌;拿着PAD或者智能手机坐在办公室里,连接网络就能对工业现场远距离监控并且及时进行调整……这样的场景,曾经在梦想中那么遥不可及,如今却变得真实而清晰。
                                                    news
                                                    在第三次工业革命浪潮席卷下,物联网、云计算、移动连接和大数据等时下新兴的IT技术正逐步渗透到工业制造中。工业设计者也开始考虑将消费领域的流行趋势引入工业生产中,缩短工业与消费的间隔,让一切变得唾手可行,简单方便,又能确保工业生产特有的安全性和可靠性。施耐德电气推出的MagelisTM GTU高级图形触摸屏就是其将最新的IT技术与工控技术有机结合,为工业HMI领域带来智能化的创新体验。
                                                    news
                                                    出色的产品性能“领创时代”

                                                    MagelisTM GTU高级图形触摸屏是施耐德电气推出的全新“领创时代”系列产品之一,同时具备灵活、集成、互联、安全等特点,多项性能设计领跑业界水平。它在电阻屏上采用业界领先的多点触摸技术,将消费领域的趋势引入工业HMI(人机界面),颠覆了HMI复杂的传统使用习惯;模块化分离设计支持多屏共享,选择更加灵活,功能更加集成;实现设备的远程移动控制,满足了工业物联网趋势下对于广泛互联的要求。

                                                    更灵活的画面展示

                                                    利用新一代Vijeo XD软件,用户可以通过滑动、拖拽、拉伸和缩放等灵活的多点触控方式来操作和浏览任意大小的画面,就象使用Pad一样方便舒适,大容量的画面内容将不再受限于屏幕硬件尺寸的大小。同时,智能部件的设计,使画面在拉伸和缩放至不同大小时,可显示不同层级的信息,比如整个工作流程全景和某个操作环节的细节显示,全都可以在画面上一览无余。

                                                    更一体化的功能集成

                                                    GTU采用前显示模块和后面的主机模块分离设计,主机模块有HMI和iPC(工控机)两种设计,用户可以针对不同应用灵活搭配。对于需要多屏显示的机型或生产线而言,多块显示模块共享一块主机模块,优化了使用成本。对于食品饮料和药机等需要特殊认证和生产数据管理的应用而言,工控机功能主机模块可以直接将数据存储在本地的CFast存储卡中,或者上载至数据库中,实现HMI功能和工控机功能的一体化整合。

                                                    更广泛的互联性和远程访问

                                                    GTU具有广泛互联和远程访问功能。多达9个外接口,前置USB端口,可以直接插接Wifi模块,这就从硬件配置上让互联变得可能。

                                                    在软件方面,GTU支持施耐德电气开发的Vijeo designer Air APP,用户可以在Pad或者智能手机上通过网络同步监控GTU触摸屏的画面,进行异地的远程诊断和调试,无须人员大费周章地赶赴工业现场,对解决遥远偏僻或者恶劣的工控环境中的应用问题无疑是极大的福音。此外,用户还可以运用Webgate方案,通过PC端的IE浏览器监控GTU触摸屏画面;现场的GTU触摸屏也可以通过网络访问上位机数据库,这就为用户现场调用上位机数据或文档等提供了便利。

                                                    更强化的安全性

                                                    信息安全和设备安全已经在很大程度上制约着工业的健康和高效发展,因而从源头上减少各种潜在的安全隐患就显得尤为必要。GTU采用了相对隔离的双以太网口设计,分离IT通讯数据流和PLC通讯数据流,以保证任何一层级的故障都不会导致整个网络的中断,实现数据安全。

                                                    另一方面,作为高端定位的HMI,GTU强化了本身的设备安全,采用全金属外壳封装,前面板IP67防护,铸成坚固可靠的屏幕;电气隔离的RS485串口,适用于0℃-60℃宽温环境,并获得相应的国际船舶、防爆等认证。

                                                    便捷的维护“锦上添花”

                                                    当然,在现代工业中,除了出色的性能,便捷的维护是用户很重视的一个方面,因为它可以减少很多不必要的停机,以及额外的人力、物力和时间成本。GTU使用SD卡和CFast卡作为主机模块的存储介质采用,数据存储量最大可扩展至64G,即插即用,即便发生维修或需要更换升级等状况,只要直接将现有程序的存储卡取出,放进新的主机模块中就可恢复生产。

                                                    Vijeo XD软件提供多种主题模版,用户可以根据项目风格快速自由地切换。它还集成了丰富的部件库,用户无需再从一大堆纷繁复杂的工具栏中寻找要用的功能,只需右键点击目标对象,展开的扇形菜单就会显示相关的功能键,更具人性化和友好性。

                                                     

                                                     

                                                    关于施耐德电气
                                                    全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能效及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能效与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化,数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能效,施耐德电气2013年的销售额为240亿欧元,集团拥有超过150,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!www.schneider-electric.com 

                                                    关于施耐德电气工业自动化与控制业务
                                                    作为工业自动化与控制领域的领导者,施耐德电气始终将节能增效作为战略核心,不断追求创新的技术,致力于为工业领域的最终用户和机器制造商提供完整的自动化产品系列、开放的能效管理平台和领先的行业解决方案,帮助客户提升生产力并降低能耗,实现“善用其效、尽享其能”。
                                                    www.schneider-electric.cn