在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    施耐德电气推出全新Lexium MDrive一体化电机-可节省50%成本的精悍电机来袭,你心动吗?

                                                     上海,2014年9月17日——您是否曾为选择步进电机还是伺服电机感到困扰?是否正在为居高不下的成本大伤脑筋?是否还在为寻找一款经济实用、又性能出色的电机左右权衡?施耐德电气已经为您找到了解决方案,一款全新的Lexium MDrive一体化电机将解决上述所有的烦恼。

                                                    施耐德电气全新推出的Lexium MDrive一体化电机创新地将步进电机和伺服电机的优势有机结合在一起,小巧精悍,性能稳定,安装简便,最高可节约50%的总支出。
                                                    news
                                                    这一创新归功于采用了施耐德电气旗下IMS品牌的hMT专利技术——以微秒级的增量监测电机轴位置。Lexium MDrive一体化电机有效解决了步进电机存在的弊端,做到实时闭环控制不失步,在速度范围内优化力矩输出,高动态响应,真正实现了低发热高能效;另一方面,不同于伺服电机,Lexium MDrive一体化电机无需PID调节,还可以达到静止时不扰动,高速停止时不抖动的准确效果。

                                                    当然,除了上述功能特色的介绍,你可能还有很多的一些疑问,以下让我们为您一一解答。

                                                    问:为什么Lexium MDrive一体化电机在机器整个生命周期内可以节约最高达50%的成本?

                                                    答:通过运用全新的hMT技术,Lexium MDrive一体化电机成本的节约主要来自于全生命周期内电控柜支出,线缆消耗和安装、以及维护三大方面总开支的减少:

                                                    首先,它改变了原来伺服驱动搭配伺服电机使用的方式,一体式电机和电路构成了一个独立紧凑的运动控制单元,机身小巧,整体占用空间减少,所需电控柜的支出成本就相应减少。

                                                    其次,由于一体化设计,运动控制系统中无需过多元器件,也无需各种繁复的接线,人工进行接线和安装的时间成本和人力成本就会降低,同时也改善了系统的电磁兼容性。

                                                    另外,Lexium MDrive电机采用闭环控制,稳定性高,运行温度低,因而更加高效节能。施耐德还为其提供四年的质保期,降低用户的维护成本。

                                                    问:除了节约成本,Lexium MDrive一体化电机在行业实际应用中能为用户带来哪些应用价值?

                                                    答:Lexium MDrive一体化电机可以广泛应用于电子制造、医疗器械、印刷包装、物料搬运、实验室设备更多个行业,不仅节约成本,而且在性能上更加全面准确地符合实际应用要求。

                                                    比如,在医疗中使用的CT机,医生需要控制机器设备上下移动进行X光检测。如果采用伺服电机,往往体积较大,当遇到高速运动中突然停止的情况,设备仍会存在抖动现象,检查结果难免存在误差;如果采用步进电机,尽管体积小节省空间,但是精度往往不够,无法满足医疗检测中的准确性要求。而Lexium MDrive一体化电机取伺服电机与步进电机两者所长结合,有效解决了上述问题,提升了机器的价值和效率,具有广泛的应用性和实用价值。

                                                    问:用户若要将现有的“伺服驱动+伺服电机”使用方式转换为使用Lexium MDrive一体化电机,需要哪些更换?

                                                    答:用户无需额外安装设备即可在现有基础上完成Lexium MDrive一体化电机的更换安装。此外,Lexium MDrive电机提供常用灵活的控制方式,比如CANopen、Ethernet、Motion Control和Pulse/Direction,与原有方式均可兼容。

                                                    问: Lexium MDrive 一体化电机和2013年推出的Lexium 32i一体化伺服产品有什么区别?

                                                    答:Lexium MDrive一体化电机尤其适用于需要低速高转矩,短距离快速响应的应用领域;而Lexium 32i一体化伺服更加符合对于速度和精度有严格要求,需要更高功率和更大扭矩的一体化应用市场。

                                                    两款产品的相继面市,使施耐德电气运动控制产品家族的结构更加完整,可以为用户多样化的需求提供更广泛更灵活的选择,进一步加强了施耐德电气在一体化驱动领域的竞争优势。

                                                    有关Lexium 32i的更多信息,请查阅以下链接:http://www.schneider-electric.cn/china/cn/company/news/business_news/news-viewer.page?c_filepath=/templatedata/Content/News/data/cn/local/automation_control/general_information/2013/12/20131219.xml 

                                                     

                                                    关于施耐德电气
                                                    全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能效及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能效与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化,数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能效,施耐德电气2013年的销售额为240亿欧元,集团拥有超过150,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!www.schneider-electric.com 

                                                    关于施耐德电气工业自动化与控制业务
                                                    作为工业自动化与控制领域的领导者,施耐德电气始终将节能增效作为战略核心,不断追求创新的技术,致力于为工业领域的最终用户和机器制造商提供完整的自动化产品系列、开放的能效管理平台和领先的行业解决方案,帮助客户提升生产力并降低能耗,实现“善用其效、尽享其能”。
                                                    www.schneider-electric.cn