在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    施耐德电气全新推出HVAC行业专用PLC可编程控制器Modicon M171

                                                    中国上海,2014年10月20日 —— 近日,全球能效管理专家施耐德电气在中国全新发布Modicon M171系列可编程控制器。 Modicon M171是一款符合HVAC(暖通空调)行业需求的专用PLC,拥有成熟的软硬件和行业瞩目的性价比,将多模拟量应用、无线连接、节能、灵活等功能配置融合在小巧的体积中,与传统通用型PLC相比更具行业针对性。
                                                    news
                                                    为什么需要设计HVAC行业专用的PLC,而不能采用通用型PLC完全取而代之?怎样做才能最贴近客户需求?随着行业发展对自动化产品的个性化需求越来越明显,施耐德电气认为在通用型PLC之余设计研发行业专属PLC符合市场发展需求。比如在HVAC行业,客户集中面临着缩短上市时间、简化集成和维护、促进机器节能增效、提高机器利润四大挑战,专用PLC无论在性能的行业贴合度、实用性以及成本节约方面均有着通用型PLC无法匹敌的优势。
                                                    news
                                                    专用、精简PLC有效应对行业挑战

                                                    基于对未来PLC应用趋势的判断和HVAC行业的要求,施耐德电气全新上市的Modicon M171量身定制多种功能综合于一体,相较通用型PLC内置了更多的模拟量输入输出,还能支持BACnet, LONWorks等HVAC行业专用通讯总线和楼宇控制总线,更加有针对性地解决了行业客户目前面临的困难。

                                                    • 缩短上市时间:Modicon M171系列可编程控制器基于施耐德电气SoMachine软件平台之下的SoMachine HVAC编程软件,这对于缩短机器上市时间可谓功不可没。该软件体积小巧,内置多种行业功能块,具有基于IEC 61131-3标准的5种通用编程语言,图形用户界面直观、易用,哪怕是缺乏经验的初步编程人员也能很快上手。客户还可以通过预先定义的HVAC行业应用程序模块提高编程效率,大大减少了机器设计和开发时间。
                                                    •  提高机器利润:Modicon M171在不可思议的精巧体积内,嵌入了丰富、可扩展的模拟量和数字量输入输出,高集成、灵活的解决方案比通用型PLC更加经济实用,提高了利润空间。同时,Modicon M171本身超高的性价比极具竞争优势,降低了客户的投入成本。
                                                    • 促进机器节能增效:为了帮助HVAC客户节能增效,Modicon M171使用变频器驱动解决方案降低能耗,提高安全性。通过内置节能增效功能块,客户可以利用仪表和计算功能监测机器的能耗与效率,实时跟踪性能并及时反馈。因而在机器的全生命周期内,不仅PLC的初始成本令人心动,更可在使用过程中为客户节约可观的能源成本,提高运作效率。
                                                    • 简化集成和维护:Modicon M171体积小巧,接线和安装简单。它具有强大的通讯能力,支持BACnet、Ethernet、LONWorks等各种常用的总线协议,随时可以连接灵活开放的控制系统。此外,嵌入的WebVisu功能,便于客户利用任何智能终端,无缝进行远程控制,随时随地方便维护。

                                                    深入行业 灵活满足细分市场需求

                                                    施耐德电气不仅在Modicon M171整体性能设计上契合HVAC行业应用,解决了客户的后顾之忧,而且根据客户的不同层级需求,将Modicon M171细分为优化型和高性能型控制器两个系列,为客户提供更灵活更高效的选择。

                                                    对于一些小型的泵控设备、空调箱、小型机组或者带模拟量较多的简单机器而言,可以选择“Modicon M171优化型”系列:它体积极为精巧,是全球体积最小的PLC之一,具有超高的性价比和性能集成,灵活实现对简单和紧凑型机器的控制;而对于中大型的冷水机组、办公设备以及模拟量控制数量需求多的综合大型机器设备而言,“Modicon M171高性能型”系列在CPU运算能力、通讯能力等方面性能更加强劲,无疑是更佳选择。

                                                    不难看出,无论是提供HVAC行业专用PLC,还是更贴心地进一步细分选择,一切都只源于施耐德电气的一个目标:那就是提供最经济、节能、高效的HVAC行业专用PLC,最大程度满足您的需求,最大化您的效率和收益。

                                                     

                                                    关于施耐德电气
                                                    全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能效及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能效与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化,数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能效,施耐德电气2013年的销售额为240亿欧元,集团拥有超过150,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!www.schneider-electric.com 

                                                    关于施耐德电气工业自动化与控制业务
                                                    作为工业自动化与控制领域的领导者,施耐德电气始终将节能增效作为战略核心,不断追求创新的技术,致力于为工业领域的最终用户和机器制造商提供完整的自动化产品系列、开放的能效管理平台和领先的行业解决方案,帮助客户提升生产力并降低能耗,实现“善用其效、尽享其能”。
                                                    www.schneider-electric.cn