在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    变频器助推楼宇节能 勾勒城市绿色天际线-施耐德电气ATV6系列变频器应用于中国第一摩天大楼的HVAC系统,带来绿色节能新突破

                                                    中国上海,2015年3月24日——近日,全球能效管理专家施耐德电气宣布为中国第一摩天大楼的HVAC(暖通空调)系统、新风系统和冷却水泵系统提供了ATV6系列相关变频器产品,应用于热回收及超静音空调末端、消防、通风等所有风机系统,以及生活及冷却用的部分水泵,成功助力该大楼成为中国首座获得美国绿色建筑委员会颁发的LEED金级预认证,以及代表我国最高标准的住建部“三星级绿色建筑设计标识证书”的绿色建筑。这一项目的顺利实施,意味着施耐德电气ATV6系列变频器产品凭借卓越的性能突破了传统工业现场的应用,成功进入商用建筑领域。

                                                    如今不少国家包括中国多地区都在建造超高层建筑,但其带来的能源消耗和环境影响也不容忽视。在全球性的能源和环境危机下,“绿色环保”理念在城市建设中已经达成共识。而这座超高层建筑也力求成为中国“节能环保型”建筑的典范;另外,该大楼项目建筑主体为118层,总高为632米,而暖通空调系统在其中有如身体中的“血管”,在如此超高层的建筑中,如何保障“血管”顺畅、高速地向大厦的各个区域输送“血液”(冷暖风),同时还需确保在楼中工作、生活的租户体感舒适,成为了此项目设计的难点。

                                                    ATV6系列多功能矢量型变频器是施耐德电气公司推出的最新一代工程型变频器,产品本身具有出色的节能功能,尤其用于风机和泵的时候,节能效果最高分别可达70%和50%,帮助该客户实现30%左右的节能增效;同时通过采用ATV6+IP20无源滤波器和正弦波滤波器方案,实现超低谐波,大大减少了变频器自身对其它弱电设备的干扰,使这些信号就如同行驶在高速公路上,畅通无阻地传达到执行机构,得以保障整个楼控系统更为有效地运转。除此之外,施耐德电气ATV6系列的完美低噪音电机DU/DT共模电压处理技术,达到了客户对空调噪音不高于63分贝的严格要求,让使用者享受到安静的空间。

                                                    此外,ATV6系列变频器在其它诸多方面也颇有特色,其在中文面板标配的7种应用宏设置以及I/O数量的配置更加贴近中国用户的需求,保证国际品质的同时降低用户成本;该变频器不仅内置多泵控制功能,而且内置了C3级EMC滤波器以及直流电抗器,减小电磁干扰和谐波的困扰,提升节能效果;同时,产品标配3C3(抗化学气体)和3S3(抗粉尘)的恶劣环境防护国际认证,更好的应对严苛工况,且为中国用户提供了高性能低成本的灵活选择。

                                                    施耐德电气工业事业部控制与驱动业务部负责人韩文秀表达,“以往变频器大多被应用在传统的工业环境,而近年来随着国家对建设智慧城市、绿色建筑的日趋重视,智能楼宇、电子厂房、医院等精密领域对节能提出了新的需求。为此,施耐德电气不断优化变频器等节能产品的性能,使其可以契合更多应用领域的需求,ATV6系列变频器系列产品就是一个很好的力证。”未来,ATV6系列变频器产品将被延伸到更多的民用、商用等环境,帮助更多的用户实现节能增效的需求。

                                                     

                                                    关于施耐德电气
                                                    全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能效及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能效与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化,数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能效,施耐德电气2013年的销售额为250亿欧元,集团拥有超过160,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
                                                    www.schneider-electric.com

                                                     

                                                    关于施耐德电气工业自动化与控制业务
                                                    作为工业自动化与控制领域的领导者,施耐德电气始终将节能增效作为战略核心,不断追求创新的技术,致力于为工业领域的最终用户和机器制造商提供完整的自动化产品系列、开放的能效管理平台和领先的行业解决方案,帮助客户提升生产力并降低能耗,实现“善用其效、尽享其能”。