在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    施耐德电气发布Wonderware Alarm Adviser软件

                                                    北京,4月13日,2015——全球能效管理专家施耐德电气发布Wonderware® Alarm Adviser软件,与其行业领先的Wonderware InTouch® 、Wonderware System Platform、Vijeo Citect® 以及 ClearSCADA® 软件产品配合运作。基于工业领域警报管理的实践标准,Wonderware Alarm Adviser是一个基于Web的可交互式的应用程序,用来对历史报警数据进行可视化分析。它使工程师可以查看指定时间段内的报警活动数据,快速分析报警对运营的影响,识别可能对操作者造成干扰的滋扰警报信息。

                                                    Alarm Adviser软件可以帮助减少滋扰报警,从大量报警信息中自动甄别出最重要的报警数据,从而帮助工程师找出系统出现异常的根源。Alarm Adviser软件提供的可定制化的仪表板提供了一系列可配置部件,允许用户设定KPI指标,比较近期和过去的表现,并跟踪系统的改善状况。该软件帮助用户按照报警优先级别、持续时间、警报类别、出现的频率和设备管理区域对警报进行过滤和审查。它可以与Wonderware InTouch、Wonderware System Platform、Vijeo Citect以及ClearSCADA等软件产品进行无缝的衔接,获取这些系统的报警数据。

                                                    施耐德电气全球解决方案事业部软件总监徐哲先生表示:“在现代的控制室,每个操作员每天会接收超过1000个警报,这远远超出了行业规范的限制。尤其是在系统运行不稳定的阶段,报警过量会分散或混淆操作员的注意力,导致响应延迟或操作误判,这将增加发生严重事故的风险,影响人员和设备的安全。Alarm Adviser是一种先进的、基于web的工具,软件优化了现有的报警系统,鉴别滋扰报警并使之合理化,减少操作员的工作量。该软件有助于提高操作者对系统的认识,提高生产力,同时最大限度地减少意外宕机和设备受损的风险。”

                                                    Alarm Adviser软件提供了报警数据相关性的分析功能,大大提高了工程师发现问题根源的能力;尤其是在系统产生大量报警信息的情况下,对及时的发现系统隐患上有非常重要的价值。

                                                    该软件与平板电脑兼容,从而使工厂工程师、操作者以及管理者在任何地方几乎任何位置随时查看报警指标。Alarm Adviser软件支持 HTML5 的技术,用户可以在那些支持该项技术的设备上或操作系统上访问该软件;软件支持不限数量的分析客户端,使用户可以自由的在尽可能多的设备上使用该软件。除了HMI/SCADA和警报管理软件,施耐德电气还在全球范围内提供警报管理咨询和支持服务。

                                                    Alarm Adviser作为Wonderware和施耐德电气生态系统一部分,可以无缝的连接到Wonderware InTouch、Wonderware System Platform、Vijeo Citect以及ClearSCADA等软件产品。

                                                    更多关于Wonderware Alarm Adviser的信息,请登录http://software.invensys.com/products/wonderware/hmi-and-supervisory-control/Alarm-Adviser/  

                                                     

                                                    关于施耐德电气
                                                    全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能效及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能效与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化,数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能效,施耐德电气2014年的销售额为250亿欧元,集团拥有超过170,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
                                                    www.schneider-electric.com