在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    以服务为导向实现性能升级 覆盖全行业全应用-施耐德电气推出性能优异的ATV御程900系列变频器

                                                    上海,2015年7月23日—— 近期,全球能效管理专家施耐德电气推出了其ATV御程(ATV Process)系列变频器家族的新成员——ATV御程900系列变频器。ATV御程900系列变频器传承了ATV御程系列的以服务导向的优势,并与升级后的机械传动控制性能进行了完美结合,它的加入使扩展后的ATV御程系列变频器家族实现了对全行业、全应用需求的广泛覆盖。

                                                    施耐德电气中国工业事业部控制与驱动业务部负责人韩文秀表示:“ATV御程900系列变频器是专注于机械传动复杂应用的全新利器,它的加入能使以服务为导向的ATV御程系列实现在行业应用范围上的极大扩展。它也让更多拥有复杂应用的用户能够从中受益,得到性能、效率和运营管理水平的综合提升。”
                                                     

                                                    服务导向,助力运营及工程开发
                                                    当前,用户在选择高端变频器时,不仅要考虑产品的性能,也非常重视产品在运营、能效管理及工程开发等方面带来的价值。

                                                    作为ATV御程系列的最新成员,ATV御程900系列传承了该系列产品以服务为导向的突出优势。其内置了网页服务器等服务功能,可以实现资产管理以及工艺性能优化等功能,还能通过提供实时在线数据和远程在线维护,为工业用户提供智能化的运营工具和更高的附加值。

                                                    而在用户的工程开发阶段,ATV御程900系列同样能够带来一些优势。例如,ATV御程900系列可以和施耐德电气的M580高端PLC实现无缝衔接,在M580的编程套件中集成了ATV御程系列的各种DTM功能块,供用户在编程的过程中实时调用,为用户的工程开发带来了时间和成本上的便利。

                                                    性能升级,扩展全行业丰富应用
                                                    ATV御程900系列是一款专注于机械传动复杂应用的高端变频器。与施耐德电气原有的ATV71变频器相比,ATV御程900在产品性能上实现了全面的升级,尤其具备了更加卓越的动态响应精度。例如,两台ATV御程900系列变频器无需与PLC连接,就可以直接进行点对点光纤通讯,并且控制精度和实时性有显著的提升。

                                                    而在灵活性与性价比上,ATV御程900系列也有了极大的改善。比如,对于ATV御程900的整流、逆变以及能量反馈四象限运行等模块,用户都可以将其作为独立的标准产品来采购,实现了按需所供;与此前的标准方案相比,ATV御程900成套柜体的体积也得到了大幅度的减小。

                                                    这些改善之处,使ATV御程900系列变频器应用于多电机传动和共直流母线方案的灵活性和性价比得到了显著提升,这也为其在一系列高要求、复杂的应用场合中开辟了新的应用空间。例如,冶金行业的冷热轧及炼钢、造纸行业的主传动、石油石化行业的开采钻机、港口机械的岸吊以及广泛应用于汽车制造、维修及研发的测功机应用等。

                                                    适应需求,提升能源与安全效率
                                                    近年来,来自能源与安全的挑战,逐渐成为工业用户迫切面临的课题,能源与安全效率的提升也成为了产品与解决方案开发的重要导向。而ATV御程900系列则能够在这两个方面为用户提供强有力的助推和保障。

                                                    在能效管理方面,ATV御程900系列集成了能效控制的硬件和功能块。用户可以对现场设备的能效数据进行实时的计量、记录和查询,还能基于丰富的能源数据信息进行分析挖掘,并以此为依据及时调整生产过程,实现能效水平的持续改善。

                                                    设备对工业以太网的良好支持一方面让数据通讯的高速率和高可靠性成为现实,另一方面却也带来了对工业信息安全的迫切需求。为保障用户在应用中的万无一失,ATV御程900系列已经通过了网络信息安全领域知名的Achilles二级认证,可以有效地消除工业信息安全风险为用户带来的威胁。

                                                     


                                                    关于施耐德电气
                                                    全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能效及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能效与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化,数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能效,施耐德电气2014年的销售额为250亿欧元,集团拥有超过170,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
                                                    www.schneider-electric.com

                                                     

                                                    关于施耐德电气工业事业部
                                                    作为工业自动化与控制领域的领导者,施耐德电气工业事业部通过卓越的产品、创新的解决方案和对行业的深刻理解,不断帮助客户在全球机器自动化、离散自动化和过程自动化领域,提高产能、保障安全和降低能耗。工业事业部持续快速的发展得益于对客户在整个生命周期内紧密和无缝的关爱,并建立了包含各具特色的渠道合作伙伴和技术合作伙伴的生态系统。工业事业部的业务组合包括工控元件、变频器、运动控制、机器人、PLC、DCS、过程安全、软件、HMI和传感器等。
                                                    www.schneider-electric.cn