在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    携新品深入OEM行业 施耐德电气打响智能制造“落地战”

                                                    中国上海,2016年6月23日——今日,全球能效管理和自动化领域的专家施耐德电气携一系列自动化新品登陆上海,举办了一场精彩纷呈的新品推广活动,这也标志着“从制造,到智造”施耐德电气2016工业自动化产品全国巡展的序幕正式拉开。通过这次活动,施耐德电气旨在将“智能制造”理念从概念层面进一步落实到结构和产品层面,为OEM客户提供一个清晰的概览。

                                                    1
                                                    施耐德电气2016工业自动化产品全国巡展隆重揭幕

                                                    目前,“智能制造”已成为中国工业转型升级的指导理念,作为向制造企业提供智能制造设备的先锋,广大OEM行业用户也极为关注这一趋势。在“工业4.0”、“中国制造2025”等概念规划不断涌现的当下,OEM用户尤其希望寻求一条现实可行的途径,真正将“智能制造”的理念得以落地实施。

                                                    正是为了满足这样的需求,施耐德电气在此次活动上用精彩的主题演讲和全系列新品,为华东地区的广大OEM用户带来了一场“智能制造”的头脑风暴。

                                                    2
                                                    会议现场大家在头脑风暴

                                                    首先,施耐德电气的专家以“智能制造之见”为题,将融汇了施耐德电气创新洞察力的智能制造理念和行业应用亮点娓娓道来。在其后的产品推介环节,技术专家则将众多新品划分到了“智能制造大脑”、“智能制造精密控制”及“智能制造高品质器件”三个应用层面中进行详细介绍,使OEM用户对这些新品在智能制造架构中的定位和作用有了更清晰的认识。

                                                    3
                                                    施耐德电气控制与驱动事业部副总裁张连权先生发表演讲

                                                    此次巡展,施耐德电气的新品展示广泛覆盖了多个型号的PLC、人机界面、变频器、运动控制、控制机柜及工业开关等产品类型,可谓亮点频现。例如,以服务为导向的御程变频器可以通过多系列产品专注过程控制中的不同行业应用,优化能耗,缩短停机时间;Magelis工业PC则可以实现按需定制,自由组合,其可靠、耐用的特性尤其出众;LMC078及LXM32S伺服产品可实现最多24轴同步运动,为高性能运动控制提供了出色的解决方案;SoMachine全新系列PLC具有互联、灵活、安全、高效的优势;而OEM专用的Osmart塑壳断路器则可以为制造业机械设备提供完善的终端回路保护。这些产品的全面性和卓越性,无疑彰显了施耐德电气在工业自动化领域的专家形象。

                                                    4
                                                    施耐德电气工业事业部OEM行业总监王新华教授发表演讲

                                                    此外,这些新品的多样化组合,也构成了施耐德电气的众多智能制造行业解决方案。由于结合了施耐德电气深入的行业知识经验,这些行业解决方案采用了从企业级、运营级、控制级到设备级层层深入的架构,可以紧贴行业需求,持续提高设备性能,降低运行成本,提升企业效益。

                                                    继此次上海站活动之后,后续的巡展还将覆盖无锡、北京、郑州、东莞、瑞安、沈阳、成都及西安八大产业重镇,让这些地区的更多OEM用户受益于智能制造的新趋势。

                                                    施耐德电气(中国)有限公司工业事业部OEM业务副总裁庞邢健表示:“随着中国制造2025、工业4.0等概念深入OEM领域,我们的用户正面临前所未有的挑战和机遇。施耐德电气希望凭借自身在智能制造领域的先进理念和知识经验,持续不断地为OEM用户提供创新产品,让“智能制造”在用户面前真正落地,为其转型升级提供强大的助推力。”

                                                    关于施耐德电气
                                                    施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
                                                    在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。www.schneider-electric.com