在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
工业自动化

                                                    新闻:工业自动化

                                                    领略创新,共创“智”能未来

                                                    中国济南,2016年7月26日 ——今日,全球能效管理和自动化领域的专家施耐德电气在济南隆重举办了2016变频器客户推广会。本次活动以多场精彩的主题演讲、参观展示活动贯穿全程,共吸引了来自于石油石化、建筑、HVAC、电力、环保水处理等多个行业众多用户和专家到场参与。

                                                    为满足智能时代下的企业应用新需求,施耐德电气于2014年率先推出了业内具有移动互联功能的ATV御程系列变频器家族,这同样是业内首款服务导向型变频器。在本次活动中,全新升级的御程ATV600系列、ATV900系列变频器与全球首款ePAC (基于工业以太网的可编程自动化控制器)——Modicon M580同台亮相,与广大用户及公众见面。


                                                     1
                                                    施耐德电气2016变频器客户推广会在济南隆重举办

                                                    颠覆亦创新 互联愈智能

                                                    施耐德电气ATV御程系列是一款服务导向型变频器,其创新的移动互联功能打破传统束缚,旨在提高企业级设备管理的灵活性、处理能力及性能,为工业用户持续提供更多附加价值,助力创造更大收益。相较于传统变频器, ATV御程系列集成了工业以太网通讯协议与网页服务器,无需额外软件,操作人员即可在本地或远程通过智能手机、平板电脑或其它无线设备访问设备信息,获取实时在线数据,从而实现多种内置的智能服务功能。
                                                     

                                                    2
                                                    施耐德电气工业事业部北方区区域经理周文开场致辞

                                                    对于自身故障的及时响应同样体现出ATV御程系列变频器的智能。在进行产品现场调试和维护时,如产生故障,变频器面板上会自动显示出一个动态二维码,用户只需扫描二维码,就可以得到故障原因、解决方案、是否可以现场修正等信息。相较于通过使用产品说明书或查询电子手册等传统方法,这一功能实现了便捷维护,提升了设备故障的响应速度,从而减少了不必要的停机时间。 

                                                    管理智能化 能效最优化

                                                    面对市场竞争的日趋激烈以及能源成本的持续增加,在降低运营成本的同时完成智能化的能效管理,是广大中国工业用户及OEM厂商在智能制造时代下所追求的目标,这对信息化和自动化的结合提出了更高的要求。利用行业创新技术和成功应用经验,帮助企业自身提升信息化协同、运营维护管理能力和实现能效优化是施耐德电气为工业用户打造竞争优势的关键因素。

                                                    施耐德电气ATV御程系列变频器打破原有信息壁垒,实现对工艺流程的透明化管理。得益于内置的能效管理功能,施耐德电气ATV御程系列变频器可以准确监控、记录和直观显示工厂能源使用数据,并基于数据信息进行整合和分析,帮助用户以透明化的方式轻松管理工艺流程,优化工艺生产,及时解决从设备级到企业级的能耗漏洞,最终达到能效的最优化。

                                                    构智能组合 拓行业应用

                                                    作为施耐德电气PlantStruxureTM协同自动化架构的核心构件,ATV御程系列变频器与Modicon M580 ePAC的同场展示无疑成为此次客户推广会的一大亮点。
                                                     

                                                    3
                                                    施耐德电气ATV御程系列变频器

                                                    施耐德电气ATV御程系列变频器是基于新技术平台和设计理念而研发生产的针对工业控制领域的高端变频器,全新升级的ATV600系列、ATV900系列在性能上全面升级,自带的整流、逆变以及能量反馈四象限运行等模块可作为独立的标准产品进行采购,实现按需所供,同时帮助用户减少备件数量及降低备件费用。

                                                    而Modicon M580 ePAC的核心优势在于,通过最先进的ARM架构微处理器将标准的以太网嵌入自动化控制器,并且将它应用到现场总线、控制总线和内部的背板总线等所有的通讯中,以及所有的设备和模块中,例如配电、低压电路板、能源管理功能等,从而形成一个完整的、真正意义上的开放网络,实现无缝的连接和通讯的优化。

                                                    施耐德电气高级副总裁、工业事业部中国区负责人马跃表示:“我们希望结合ATV御程系列变频器在高级工艺管理及能效优化方面的显著提升,以及Modicon M580 ePAC面向未来工业互联的传承专业、简单开放的品质,为石油石化、建筑、HVAC、电力、水处理等多个领域的用户提供更完整、更智能的整体解决方案,帮助用户实现设备性能与运营绩效的全面提升。”

                                                    关于施耐德电气
                                                    施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
                                                    在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。www.schneider-electric.com