在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
施耐德可编程控制器
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     

                                                    施耐德可编程控制器

                                                    施耐德可编程控制器产品性能特点描述 :通信畅通、灵活、应用和具有竞争力;以太网通信:内置以太网的40点I/O的一体化CPU,允许任何一种Twido连接到以太网桥;测量及校准:4个新的模拟量I/O模块,PID上附加的自整定功能;安装和调试:掌上电脑的编程、调试工具,连接模式下可做在线编辑;CANopen主站模块:适用于控制马达启动器、驱动器等开放性设备;编程连接方式:多点连接,通过以太网编程,通过蓝牙无线连接编程;扩展功能:附加ASCII协议,在线的数据及程序修改,用于管理Modbus和CANopen从站的宏定义功能;计算:计算范围增加(双字用于:PLS,VFC,FC )

                                                    施耐德逻辑控制和过程控制

                                                    施耐德逻辑控制应用范围: 

                                                    Zelio Logic逻辑控制器设计用于小型自动化系统中,可进行工业应用或商业应用。 

                                                    一、工业应用 

                                                    1、 小型精加工机床,专用机床,装配机或包装机的自动化
                                                    2、 纺织、塑料盒材料加工行业中,大中型机器辅助设备的分散自动化
                                                    3、 农业机械(灌溉、泵、温室)自动化系统 

                                                    二、用于商业/建筑行业 

                                                    1、路障、卷门和入口控制的自动化
                                                    2、照明装置的自动化
                                                    3、压缩机和空调系统的自动化  具体型号:SR2B121JD DC12V, 8(4路A1)输入,4继电器输出,带时钟,带面板 

                                                    施耐德过程控制器优势操作简便,功能强大 Modicon Quantum自动化控制平台拥有全系列完整的处理器,适用于复杂的过程控制与基础设施关键系统 集成优异的通讯功能,诊断功能,大容量的数据储存空间,Modicon Quantum仍保持极佳的扫描周期 无需停机,即可安装新模块 应用范围过程控制 基础设施关键系统。

                                                      
                                                     
                                                    了解更多

                                                    了解更多 

                                                    关于施耐德电气

                                                    • 施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
                                                      在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。
                                                      www.schneider-electric.com