在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
施耐德人机对话
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     

                                                    施耐德人机对话

                                                    施耐德人机对话-按钮及指示灯-XB5,XB7,优势:国产XB5塑料模块式,紧凑设计,手感舒适,安装便捷; 国产XB7塑料一体式,选型方便,经济实用。
                                                    施耐德人机对话应用范围:广泛应用于机电设备制造,电力盘厂制造,化工行业,造纸,食品,海事等行业。

                                                    施耐德工控是计算机的一种工作方式,即计算机操作员或用户与计算机之间,通过控制台或终端显示屏幕,以对话方式进行工作。操作员可用命令或命令过程告诉计算机执行某一任务。在对话过程中,计算机可能要求回答一些问题,给定某些参数或确定选择项。通过对话,人对计算机的工作给以引导或限定,监督任务的执行。

                                                    设计施耐德工控时,经常会遇到灵活性与一致性的权衡问题。原则上,对某一软件来说,用户的思维方式应当是一致的,操作与控制的方式也应当是一致的。只有这样,才能减轻用户使用软件的困难,使用户不知不觉地进入统一的思维框架,从而正确地、顺利地应用这个软件。但这只是问题的一个方面。另一方面的问题是,用户是多种多样的,它们有各自的习惯与爱好,应当让他们有一定的灵活性,能够自由地选择某些功能的操作方式。

                                                    施耐德工控监控解决方案有效解决了现有机房监控系统的漏洞,实现对“谁(Who)何时(When)进入机房并进行了什么操作(What)”的全面监控和记录,极大地完善机房的内控机制,保障核电项目的信息安全。该项目已成功实施,运行近半年以来,效果良好。

                                                    施耐德人机界面

                                                    施耐德电气公司提供完整的工业级施耐德人机界面产品,并且满足了工业现场操作员站人机界面的需求。Magelis人机界面系列全,提供多种尺寸。可完成现场工艺环节的监视、数据参数的登录、修改、历史趋势记录、报表生成、打印驱动等。

                                                    技术说明: Magelis产品运行于专用操作系统下,提供从简单的两行带背光LCD字符型人机界面产品到5''和10''的黑白/真彩色TFT显示人机界面终端。并提供IP65的键盘方式和触摸屏方式的操作模式满足工业现场的恶劣环境要求。开放的通讯接口协议保证与多种控制系统连接,如:SNPX,MPI/PPI,AS511/3964R,DF1/DH485,SYSMACWAY,Modbus,FIPIO/FIPWAY,Unitelway,Modbus Plus,KS等。

                                                    优势:最新发布的 Magelis XBT GK 图形终端和已经公认为性能极佳的 MagelisXBT GT 有着相同的技术特性。无与伦比的操作灵活性,可以根据您的需求进行配置和控制。专门设计用于恶劣的环境,可以通过使用键盘及触摸屏提供有保障的优化控制。使用 Vijeo Designer 软件可以方便地进行编程,MagelisXBT GK 能在任何的环境下忠实地再现您的对话配置。

                                                      
                                                     
                                                    了解更多

                                                    了解更多 

                                                    关于施耐德电气

                                                    • 施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
                                                      在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。
                                                      www.schneider-electric.com