在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
能效与楼宇
                                         
                                         
                                         

                                        Endura IP视频管理

                                        Endura
                                         
                                         

                                        性能描述

                                        • Endura 2.0 IP 视频管理系统为需要保护人员生命和财产安全的监控专业人士提供了有效的工具。
                                        • 作为一款优化的高清解决方案,Endura 2.0能够发挥百万像素摄像机的最高性能。也就是说,它可提供深入了解现场情况所需的图像质量和性能,捕捉精准的视频证据,并更有效地对事件作出响应。
                                        • 以端到端设计的Endure 2.0高清视频安全解决方案,确保系统拥有出色的协同工作能力及稳定的性能表现。
                                        • 在Pelco专利技术EnduraStor及EnduraView的支持下,Endura 2.0让安防专业人士能在有效控制运维成本的同时,轻松体验百万像素摄像机的杰出表现。

                                        优势

                                        • Baseline 和 High-Profile H.264 压缩方式
                                        • 可配置用户体验
                                        • 高性能录制
                                        • 一流的容错能力 开放式架构,可兼容第三方产品
                                        • 高级诊断报告
                                        • Endura 向下兼容性

                                        应用范围

                                        • 平安城市,大型化工厂园区,医院,大型超市,商业楼宇等大型行业

                                        资料下载

                                          
                                         

                                         

                                        APP 

                                         

                                         

                                        附加链接