楼宇-管理能源与安防
                                   
                                   
                                   

                                  办公建筑

                                  以最低成本实现理想环境。 您的租客及 CFO 都会感谢您。

                                   
                                   
                                   

                                  无论您是运营一次性设施,还是无计划的多用途场所,您都需要降低资本支出,减少运营成本,吸引重要租户,让他们满意。施耐德电气楼宇业务部提供的解决方案可以创建安全、有利润空间、有效使用能源的办公建筑。

                                  我们的集成建筑管理系统允许您:

                                  • 最大限度地提高能源效率,减少水电成本,提高利润。
                                  • 通过灵活的空间利用和个性化的室内环境,吸引和留住租客。
                                  • 将改造建筑和新建筑的能耗降低达 30%。
                                  • 符合规定的能源指标
                                  • 实现公司社会责任目标
                                  • 提高资产价值以及入住和出租率

                                   

                                  我们的集成解决方案需要的设计、安装和运营费用较少。 我们为各种各样的建筑系统提供统一控制点,这些系统包括门禁、视频安全、消防保护、暖通空调 以及照明。这样,您就可以最大限度地提高效率,快速适应空间利用以及能源需求的变化;所有这些综合起来,将有助于降低运营成本。

                                    
                                   
                                  了解更多

                                  了解更多 

                                  手册

                                   

                                  成功案例

                                   

                                  白皮书