关于Pelco
 
 
 

关于Pelco

 
 
楼宇事业部巡展
 
 
 
 
 

Pelco的承诺

施耐德电气旗下的Pelco品牌拥有悠久的历史,其产品以高品质和创新性而著称,其客户服务也享誉全球,是视频监控行业广受欢迎的供应商。Pelco成立于1957年,总部位于美国加利福尼亚州的Clovis,Pelco一如既往地追求100%的客户满意度。
从2007年起,Pelco成为了全球能效和安防管理专家——施耐德电气集团的一员。Pelco和施耐德电气联姻之后,在基础设施和安防领域拥有独一无二的实力,为客户提供其他公司难以望其项背的解决方案。现在,Pelco在全球拥有大约2,200名员工,其经销商遍布130个国家。

产品创新

Pelco是集视频监控系统的设计、研发和制造为一身的全球领先监控品牌,其产品包括高清和IP固定型、半球型和一体化摄像机定位系统;下一代视频管理和纯软件解决方案;视频矩阵系统;全高清显示器等等。
与其他楼宇自动化系统类似,楼宇安防系统正在从模拟化、集中化向网络化和IP化发展。这意味着现有的网络基础设施可以在创新方法中发挥作用,从而提供充满吸引力的视频监控解决方案,推动商业发展并提高生产力。

卓越的工程设计

Pelco是市场中公认的重要产品创新者之一,制造了大量的特种设备,包括防爆和加压型摄像机防护罩、高安全性外壳和热成像云台定位系统。
Pelco还生产了业内备受赞誉的Spectra®、Sarix®、Esprit®、Camclosure®、Endura®和Digital Sentry®等产品线。Pelco内部工程师不断地研发智能解决方案,以满足未来楼宇视频监控的需求。

无以伦比的服务和支持

Pelco为其所有产品提供了视频监控行业中最全面的客户支持服务。Pelco一直致力于提供独一无二的支持服务,并开发了一系列的程序,为其客户提供实用工具。从保障发运日期,到本地化客户服务中心,再到Pelco全球培训学院,Pelco一直致力于为客户提供卓越的服务。我们的专家将为用户提供7×24小时服务,为用户解除后顾之忧。
Pelco产品采用开放式系统设计方法,以及战略联盟和战略伙伴的开发方式,“合作至上”项目确保Pelco产品充分发挥全面集成的优势。


Pelco产品通过了以下认证:CE、ISO9001、UL、劳埃德船级社认证和NEMA Type 4X。

  
 
了解更多

了解更多 

 

施耐德节能增效体验中心