在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
云能效能源管理平台
节能增效服务
            节省能源最高达30%
            下载节能增效白皮书
             
             
             

            云能效能源管理平台特点

             
             

            海量数据—强大系统性能,能耗数据全掌握

            • 强大的云计算性能 
              使用云架构和MapReduce框架对存储的海量数据进行离线分析。通过数据分裂将海量数据和计算压力散布在整个集群内部来解决用户数据容量和计算性能的瓶颈问题,从而实现强大的计算性能,使平台能够高效的完成一些之前系统无法实现的计算容量。
            • 权威的综合指标体系
              能源管理开放平台基于全行业全区域的整体能耗数据,计算各行业各区域的能效指标体系。用户可以实时了解所在行业与区域的能耗基准数据,进而优化自身能耗结构。基于大数据的能源平台,十个以上行业与地理分区交叉形成的百余个细分标杆,其指标体系更具行业内的真实性和权威性。
            • 极高的数据安全性
              -数据传输安全:采用数据加密传输技术,并且设置了防火墙和密码保护机制,保证数据传输安全;
              -数据存储安全:数据存储在专业运维的数据中心,并且制定了整套灾备方案和措施,确保数据存储安全;
              -数据访问安全:设置了多种密码保护机制,保证数据访问安全。
              Feature

            高效管理—优化能源效率,发现节能空间

            • 掌握能源信息,助您制定能源决策,通过能源分项分类展示,灵活接入,权限管理,信息分享
              达到根据客户实际能源架构和能效需求,为用户提供定制化的能源信息,随时随地实现信息的展示和共享。
            • 提高能源管理水平,为您实现节能增效,我们提供结构化的关键KPI,数据分析,集团排名,行业定标,目标管理,借助结构化的关键KPI指标的制定、跟踪、对标等机制,使用户从不同维度了解企业的能源现状,辅助用户能源决策。
            • 提升企业形象,辅助制定绿色战略,包括企业地图,能源成本,碳排放计量,通过直观的信息展示,专业的能源分析方法,为节能行动提供有力的能源数据信息和能源分析基础。
              Feature  Feature 
                 

            灵活开放—让每一分能耗管理投资都获得最大收益

            • 灵活可扩展的系统结构 
              系统对数据的导入、存储、计算到使用都提供灵活可扩展的能力。在必要的时候可以通过增加服务器和调整调度实现整体服务规模的轻松扩展。企业再也不用因为组织结构变化和系统规模扩展而面临能源系统更换的尴尬境地。
            • 对第三方开放的数据平台
              云能效TM能源管理平台支持CMEP,KEF等多种数据结构,支持通过Excel文件灵活导入或导出数据,同时还支持API数据接口服务,从而使与用户第三方平台的数据共享成为可能,并且消除能源管理体系中的信息孤岛。
            • 优秀的接入便捷性
              基于云技术和互联网的能源管理开发平台,用户可以随时随地通过网络终端设备接入系统。不论是个人电脑还是移动通讯终端,无论是在办公室还是差旅途中,都可以实时访问企业能源数据,真正实现对能源信息的无缝连接。
              Feature 
              >点击查看大图(jpg,61.1KB)

            轻松获得—触手可得的专家级能源管理服务

            • 优秀的用户交互体验  
              基于用户的使用习惯和思维特点进行功能和交互方案设计,让非IT人员能够快速上手使用该系统。您可以十分方便地管理与维护数据,从多个数据来源,创建能源管理报告,也可以很便捷地在公共空间与客户或员工分享数据节能的成果。根据不同用户类型,专业定制的用户交互方案,精确定位不同类型用户的使用特点和应用范围。 使用能源管理系统的过程不再是一个枯燥的工程过程,而是轻松获得能源信息的体验之旅。
            • 低投入成本,低维护成本 
              由于系统云平台预先架设,系统功能组件也是预先开发,用户接入时只需要提供能源采集设备,即可搭建企业级能源管理平台,大大降低了系统初始建设投入。系统采用远程在线托管的运营方式,用户不需要投入现场系统维护资源,也降低了系统后续维护成本。

            灵活架构,高效部署

            使用能源数据采集、物联网数据传输、分布式计算、分布式存储、虚拟化以及云平台管理等先进技术,充分整合海量分散能源数据,进行统计、分析、计算等,最终为用户提供高效易用的能源信息管理平台的远程托管服务,它具有四大技术优势。
            软件结构:
            Feature
            >点击查看大图(jpg,176KB)

            通过部署于用户主要能耗节点的计量表计和传感器采集不同能源介质(电、水、气、冷量等)的能耗数据,通讯网关借助工业通信总线收集这些能耗数据,经过运算处理和存储上传至互联网施耐德电气云能效能源管理平台。也可将能耗数据上传至本地监控中心后再上传到云平台。可选择有线或无线两种方式灵活上传,避免了现场网络条件对数据传输的限制。施耐德电气云能效能源管理平台对数据进行整合分析计算后,形成用户定制化的能源信息,发布到施耐德电气云能效能源管理平台能源门户网站,用户和能源咨询顾问,可以通过web浏览器或者手机,平板电脑等终端,随时随地的获取企业能效信息,真正实现能源信息的无缝互联。
            硬件结构:
            Feature

            >点击查看大图(jpg,61.2KB) 

             
             
             
             
             

            立即体验云能效能源管理平台

             
             
             

            立即体验云能效能源管理平台

             
             

            Web 版本:www.energymost.com 点击右上角“产品试用”进入无账号体验区,或扫一扫页面右侧二维码。
            Ipad 版本:请在Apple Store 搜索“云能效”App,下载后点击“产品试用”进入无账号体验区,或扫一扫页面右侧二维码。