在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
配电及能源产品设备

                                新闻:配电产品设备

                                从2007年7月1日开始,全新空气断路器Masterpact MTE开始供货

                                (北京,2007年6月12日)施耐德电气不断追求创新和提高客户价值,隆重推出全新空气断路器Masterpact MTE,具有更多产品优势,为用户提供安全可靠的低压配电系统保护方案。

                                • 极致分断性能
                                  Ics = 100%Icu = 50/65/85KA
                                  Icu = Ics = Icw (1s) (除50KA系列外)
                                • 全新保护监测
                                  电力参数全面测量:I, U, P
                                  历史事件记录及查看功能
                                • 全面的安全性
                                  专利灭弧罩技术保证零飞弧
                                • 更长运行时间
                                  免维护设计,进一步降低维护成本
                                • 更高环境适应
                                  符合环境测试标准IEC68-2,抗环境因素干扰
                                • 技术参数与产品系列
                                  > 额定电流:400~4000A
                                  > 分断能力:50,65,85KA
                                  > 极数:3极,4极
                                  > 安装方式:固定式,抽屉式
                                  > 操作方式:电动,手动
                                  > 机械操作寿命:20000次
                                  > 控制单元:MIC 2.0, MIC 5.0(无测量);  MIC 5.0A, MIC 6.0A(电流测量);MIC 5.0D, MIC 6.0D(电能测量)
                                  > 保护功能:过载,短延时,瞬动,接地保护

                                MTE是Masterpact家族的一员, 是施耐德电气全新设计的框架断路器, 具有更高性价比, 可应用于多种低压配电领域,    特别是建筑行业。