在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
配电及能源产品设备

                                新闻:配电产品设备

                                经典品质 本土定制-施耐德电气推出“敦煌”全系列低压断路器与成套系统

                                中国成都,2015年3月26日——全球能效管理专家施耐德电气今日在成都举行发布会,隆重推出“敦煌”全系列低压断路器与成套系统。该系列产品针对中西部地区客户的实际需求,以其安全可靠、高性价比和绿色环保为主要特性,专为商建楼宇、民用住宅以及中小型工业客户量身定制。此举为施耐德电气“中国原创”战略的又一实践,也是公司深化“西进”和扩大“城市覆盖” 战略的又一举措。

                                在“十二五”西部大开发的规划之下,国家加大了对中西部地区的投资,产业加快向中西部地区转移。受这些因素的影响,中小企业特别是中小型工业企业在中西部地区比东部地区有着更明显的增长潜力,对于低压配电领域的巨大市场需求得以凸显;同时,随着中西部新型城镇化建设的展开,使得城市保障性住房建设,配套商建楼宇的需求也逐年增加。在这样的背景和需求之下,施耐德电气推出了包含了四款产品的“敦煌”全系列低压断路器与成套系统。

                                施耐德电气高级副总裁、合作业务中国事业部负责人司徒达言先生(Stephane Dariel)表示:“作为施耐德电气‘中国原创’战略的重要项目,公司成立超过50人的‘敦煌’项目团队,层层市场调研,细致分析中西部目标行业客户的使用习惯和业务需求,通过对产品的设计性能验证、内部标准验证、现场测试和权威机构认证等一系列最高研发测试标准流程,来确保‘敦煌’系列产品每一个细节功能的完美呈现。”

                                精益生产 本土定制

                                施耐德电气“敦煌”全系包括了四款经典产品EasyPact EVS、EasyPact EZS、Easy 7和BM6 Plus,涉及低压断路器以及成套系统。传承了施耐德电气的经典品质,并符合中西部地区客户的真实需求,“敦煌”系列具备卓越的产品特性:

                                •  安全可靠:“敦煌”系列产品经过层层严苛试验,并通过3C认证,保障产品的高安全性和高可靠性;同时,在产品的设计和生产过程中,项目团队充分考虑到客户应用过程中可能会出现的安全失效情况,预先分析并提供有效的解决方案。
                                • 高性价比:“敦煌”系列产品充分考虑了中西部地区客户业务实际所需的功能和应用,同时提供多种产品搭配方案,满足不同类型客户多层次的需求;其模块化的设计和灵活的配置,易于安装和产品升级,能够有效帮助客户降低人工培训及安装成本。
                                • 绿色环保:“敦煌”全系产品均符合RoHS和REACh环保标准,最大程度帮助企业实现可持续及绿色环保的要求,让您绿尽其用,尽享无忧。

                                 

                                在生产过程中,施耐德电气制造工厂通过环境和质量体系认证,并遵循统一的“施耐德制造体系”标准要求。制造工厂的“电子化生产线”,采用单件流与U型线等精益化理念,其产线的生产追踪系统、在线取料系统、防错防呆系统与视觉检测系统等严密的流程,能够将生产过程的失误可能性降至最低,保障制造的安全进行和产品的卓越品质。

                                心系客户  定制服务

                                为了更好地支持中西部地区客户的发展,施耐德电气加大了对中西部地区的投入。在西安成立全球研发中心,并在武汉和西安分别成立区域总部。同时,在中西部地区部署物流中心和客户服务渠道,使中西部地区的客户可以享受到与东部沿海地区客户同样的服务与交货的便利。
                                针对“敦煌”系列BM6 Plus低压成套产品,施耐德电气还推出了合作伙伴支持计划(PSP项目),通过严格甄选符合标准的授权盘厂,提供一对一的技术指导、质量控制、生产优化等专业支持,确保产品具有一致性的制造和质量标准。

                                此外,“敦煌”系列产品为中西部地区客户提供了强大的区域服务团队支持。售前、售中、售后矩阵式的服务团队和支持工程师,能够快速响应客户需求,为客户提供增值服务。通过400-810-1315客户关爱热线,130多名专业人员组成的强大团队,实时在线为客户解答技术问题,提供优质、高效的服务。

                                 

                                关于施耐德电气
                                全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能效及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能效与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化,数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能效,施耐德电气2013年的销售额为240亿欧元,集团拥有超过150,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
                                www.schneider-electric.com