在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
配电及能源产品设备

                                新闻:配电产品设备

                                施耐德电气Smart Panel,实现智能配电管理-施耐德电气与江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司签署战略合作协议

                                中国江苏,2015年5月13日—全球能效管理专家施耐德电气近日与国内领先的智能输电方案、地下输电方案整体供应商——江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(以下简称江苏安靠)签署有关施耐德电气Smart Panel智能配电方案战略合作协议。双方将针对楼宇(包括住宅、酒店、政府办公等)和医疗建筑等行业,基于施耐德电气Smart Panel智能配电方案的相关业务,进行节能增效方案的合作、市场开发,共同研究如何在电力体制改革背景下为用户创造新的服务模式,以及开发大数据远程管理平台。

                                随着社会经济的发展,智能建筑的概念越来越受到关注,它已成为一个国家、地区和城市现代化水平的重要标志之一。相应地,由于智能建筑用电设备的种类多、负荷密度大,而且用电负荷比较集中,一些智能化设备需要担负连续不间断工作的巨大负荷,因此对作为整个智能建筑物动力系统的供配电系统的可靠性提出了更高的要求。

                                同时,作为耗能大户,建筑能耗占城市总能耗的40%,21%的城市温室气体排放量来自于楼宇建筑。按照国家新型城镇规划的要求,在2020年,新建绿色建筑的比例将达到50%以上。一般来说,通过新建绿色建筑或对原建筑进行节能改造,建筑物均能实现20%-25%的节能幅度,其中购物中心的节能潜力通常可高达50%,写字楼介于20%至30%之间,而医院则为5%至10%。

                                施耐德电气(中国)高级副总裁、合作伙伴事业部负责人司徒达言先生(Stephane Dariel)表示:“Smart Panel低压配电智能系统方案非常符合楼宇、建筑等行业对配电系统安全可靠和节能增效的综合要求。施耐德电气以最佳解决方案为目标市场的最终用户提供服务,以数字化和智能技术,提升该行业终端用户的使用体验。此次与安靠公司联手,开启了施耐德电气与常州合作先河,双方通过深入合作与研究,将形成一个为客户提供智能化输、变、配电整体解决方案的平台,为电能创造绿色、安全、智能的输送通道,为客户节能增效,并便于客户后期的综合管理。”

                                Smart Panel低压配电智能系统方案是集硬件、软件平台以及服务三位一体,针对能效和设备管理的系统解决方案,它将框架式断路器(ACB)、塑壳断路器(MCCB)、终端配电(MCB)以及多功能表计(Power Meter)有机地整合在一起, 依托智能模块, 结合互联网的技术, 实现远程能效和资产设备的综合管理。

                                安全可靠,实现数字化运维管理:针对楼宇、建筑对安全用电的需求,该系统方案具备设备预诊断管理,可以提早发现问题,为预防性维护提供有效指导,保证供电持续畅通,这归功于施耐德电气基于Smart Panel低压配电智能系统方案中的“电柜医生”加以实现。此外,针对中国用户量身定制的“千里眼(FacilityMost)”远程管理软件,通过智能配电设备记录、传输、分析各项数据,为客户提供便捷性的数字化综合管理,并能实时触发报警;还能结合移动端APP的应用,实现手机报警提醒、报警知晓确认、报警解除、手机输入、拍照生成报告等,通过线上线下的互动体验,帮助客户降低运维成本、提高管理效率。

                                节能增效,最小化运营成本:Smart Panel低压配电智能系统方案依托施耐德电气自主研发的能源管理开放平台云能效™(EnergyMost™ ),以云托管的服务形式,为用户提供能源信息的存储、展示、计算和分析,实现无距离式的能效管理以及远程定制化服务管理,挖掘节能潜力。该系统方案还能帮助用户减少前期投入、加快投资回报率、降低设备风险等。

                                江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司总经理陈晓凌表示:“凭借双方的合作平台及首创的‘节能分红’理念,我们可通过‘电力创新服务模式’,结合金融服务,为客户提供更为优质的体验。这种新的发展模式,对电力体制改革下的电力市场具有积极意义,也能为当地输变电产业转型升级起到示范作用。”
                                news 

                                 

                                关于施耐德电气
                                全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的多个市场提供整体解决方案,其中在楼宇与住宅市场、工业与机械制造、公共事业与基础设施建设以及数据中心与网络等市场居于世界领先地位。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能效,施耐德电气2014年的销售额为250亿欧元,集团拥有超过170,000名员工。施耐德电气助您――善用其效,尽享其能!
                                www.schneider-electric.com