在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
安装调试
                          support
                           
                           
                           

                          施耐德电气全生命周期厂商级服务

                           
                           

                          安装调试简介

                          为实现最优的性能表现,复杂的系统或设备必须由有经验的服务人员在客户现场进行 有针对性的安装调试。施耐德电气的资深服务人员,针对各个行业特点及不同的现场环境状况,为您提供专业的安装调试服务,以确保系统和设备的安全稳定运行。我们的服务可以满足您对于系统或设备的任何安装调试需求,包含:安装检查、对设备和元件进行功能和系统整体测试、参数设置、试运行、验收测试等。

                          同时,我们还可根据客户需求,提供系统现场安装验收咨询(SAT)服务,对新安装的系统进行评估鉴定,并提出改进和优化建议。

                          line 

                          安装调试服务特点

                          • 由施耐德电气专业的现场服务工程师在现场工作
                          • 专业的现场检测、调试程序
                          • 专业的现场检测、调试工具
                          • 工程方面的专家能力(保护设置,选择性分析...)
                          •  可以帮助客户诊断在用老旧设备

                          line

                          客户收益

                          • 有专业资质和经验丰富的服务人员
                          • 降低延迟投运的风险
                          • 减少过早老化失效的风险
                          • 可以为现场运行和维护人员提供专家建议
                          • 保证系统顺利启动,运行无忧
                          • 现场服务记录可追溯

                          line

                          成功案例

                            
                           

                          联系我们

                           install-base  服务时间:
                          周一到周五;
                          08:15-18:00
                          周六09:00-17:00

                          400-810-1315转1转3

                           

                          样本下载

                           

                          热点链接