在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
升级改造
                          support
                           
                           
                           

                          施耐德电气全生命周期厂商级服务

                           
                           

                          升级改造简介

                          升级改造服务将为您提供从规划、安装、调试到实施改造的全面支持与服务,包括退市产品的标准化替代改造方案、设备或系统的功能升级、扩容、现代化改造等。施耐德电气技术专家将为您量身定做基于您行业生产方式的升级改造方案,能够帮助您节约能源、节省成本并优化流程,是延长设备生命周期最经济的解决方案。

                          line 

                          > 适配改造

                          适配改造服务主要是对现有的老旧断路器进行升级,更换为最新一代的产品。例如Masterpact NW “即插即用” 解决方案,能够在用户可接受的断电时间内更换Masterpact M 断路器。现场的Masterpact M断路器的抽架被保留,只需在相关回路被隔离的情况下更换断路器本体,无需调整开关柜内的母排和电缆,一般情况下更换时间仅需30分钟。适配改造服务不仅对老旧型号的施耐德电气梅兰日兰配电柜提供方案,同时也能满足对其他国际品牌产品进行更新改造的要求。

                          picture
                          Get Adobe Flash player
                           
                           
                           
                           
                           

                          > 设备升级

                          设备升级是对现有设备的功能进行升级,以满足新的功能要求。升级过程中原设备的主要部分基本保留,附加功能或新功能通过现场改造来实现。设备升级前我们会先进行升级的可行性研究,即对配电系统的设备状态进行监测评估,根据评估结果提交升级解决方案建议;然后在客户现场实施升级方案,包括安装、试验和调试。我们提供的设备升级包括:回路扩展、电缆改母线、断路器升级、保护装置升级、计量表计升级、低压柜安全升级等。

                          line

                          > 系统升级

                          系统升级是对关系到整个系统的功能进行升级,以满足新的功能要求。系统升级一般技术难度比较大,项目周期长,对供应商的能力要求更高。施耐德电气的高级服务专家具有多年经验,透彻掌握配电系统设备和结构的各种知识,提供的解决方案都是质量可靠,经过实践检验的,并且都是基于我们最新的产品和技术的基础上开发的。我们提供的系统升级包括:增加监控系统、电能质量治理、配网自动化改造、低压接地系统改造、PLC改造、直流驱动改造等。

                          line

                          > 整体更换

                          设备或系统寿命到期后,需要采用全新产品完全将其更换掉。施耐德电气根据您的需求和行业特点,为您提供性价比最高的更换方案。

                          line

                          客户收益

                          • 延长寿命
                          • 提高供电连续性和运行可靠性
                          • 可以帮助由于停产而带来的损失降低
                          • 使设备满足最新的行业标准和法规要求
                          • 运行人员及和周边设备的安全得以保证
                          • 通过改造后的智能保护及表计,可引入能源管理
                          • 降低维护成本
                          • 最环保的解决方案,避免完全更换老化设备
                          • 长期保障新系统的备件供应

                          line

                          成功案例

                          样本下载

                            
                           

                          联系我们

                           install-base  服务时间:
                          周一到周五;
                          08:15-18:00
                          周六09:00-17:00

                          400-810-1315转1转3

                           

                          样本下载

                           

                          热点链接