在菜单中选择您的国家或地区,或在世界地图上点击选择 *
Country Selector Alternate Image
顾问式咨询
                          support
                           
                           
                           

                          施耐德电气全生命周期厂商级服务

                           
                           

                          顾问式咨询简介

                          我们提供丰富的顾问式咨询服务。施耐德电气高级服务专家在系统方面具有长期经验及丰富知识,根据您的需求提供相应的系统评估,以确定系统改进和风险管理计划。如果您想让您的系统更高效安全的运行,施耐德电气永远是您可信赖的顾问。

                          line 

                          > 供电系统安全性和可靠性MP4系统评估

                          MP4评估是针对全厂范畴的电气系统咨询服务。评估过程分为4个步骤,首先,理解生产工艺流程,找到电气网络结构与生产工艺的对应关系;其次,进行设备压力评定和网络可靠性的评判;然后,在设备压力与可靠性分析的基础上,评估设备关键性水平;最后,提出规划建议并展现结论。通过MP4评估,我们将为您提供维护计划、更新改造计划、监控计划以及管理计划。

                          MP4评估有利于
                          1)提高安全性,降低电气系统风险水平;
                          2)预测电气故障,防患于未然;
                          3)通过提升电气设备有效性和运行质量使工厂设备产能最大化;
                          4)帮助客户优化资产投资等。

                          line

                          > 选择性分析&保护配合研究

                          选择性分析是针对电气系统的保护功能进行分析。我们的资深技术专家经过计算来确定系统的最佳保护类型及其设定值,从而确保对系统的全面保护。当故障发生时准确隔离故障部分,从而对非故障部分保证其供电连续性。通过选择性分析 & 保护配合研究,故障得以有效隔离,保证了系统更理想的供电连续性,断路器意外跳闸现象减少,电气设备得到了有效保护,同时电气设备的安全运行得以保证。

                          line

                          > 电能质量评估

                          电能质量评估的目的是检测并分析配电系统及其关键回路的主要电能质量问题,如功率因数过低、谐波污染、电压问题、电磁干扰与电磁兼容性问题等。电能质量专家对采集的数据进行分析并提出建议,从而消除电能质量问题造成的危害,节约能源消耗,提高设备利用率并延长设备使用寿命。

                          line

                          > 功率因数校正研究

                          功率因数校正研究是针对配电系统中的有功功率和无功功率进行计算分析。该分析 可以利用现场测试数据或者用户提供的系统单线图和符合列表完成。技术专家将提供一套功率因数校正研究(PFC)解决方案建议,并指出最合适的系统安装点。通过功率因数校正研究,安装无功补偿电容组将改善功率因数,并进而削减电费,并减少变压器和电缆过载风险;在系统中存在谐波的情况下,正确地选择带消谐电抗器的电容器组的方案,可以避免电容器对谐波的放大,并降低谐波畸变率;对于一些对暂态过程敏感的客户现场,选择无暂态电容器组的方案可以实现平滑的功率因数自动调节;加装电容器组同时可以降低损耗,从而帮助系统节能。

                          line

                          > 谐波治理研究

                          谐波治理研究是针对配电系统关键点的谐波畸变水平进行计算分析。该分析可以利用现场测试数据或者用户提供的系统单线图和负荷列表完成。技术专家将提供一套谐波消除解决方案,并指出最适合的系统安装点。通过谐波治理研究,安装谐波消除装置将减小电压和电流的畸变率(THD),令其达到可接受水平;无源或混合型谐波滤波器的使用,还将改善功率因数并进而削减电费,并减少变压器和电缆过载风险;除了令系统达到国家标准或行业规定要求,谐波滤波器还能够消除系统扰动,例如断路器的意外跳闸,线路过载和过热,电子器件损坏等。

                          line

                          > 配电系统现场安装验收咨询

                          配电系统现场安装验收咨询是对新装机配电系统进行评估鉴定并提出优化建议的高级服务。施耐德电气服务专家具备多现场调研经验,通过实地考察,以及同现场安装、施工单位的广泛交流,在发现问题的同时,共同确定整改方案和进度计划;同时用科学系统的方法,对新安装电气系统的安装质量进行客观评定,以确保其符合规范和标准的规定。配电系统现场安装验收咨询将有利于您及时发现设备安装和设计风险;能够同现场施工方落实可行性整改方案,并确保落实,为新系统的安全运行做好坚实基础;让运行单位在新设备投入运行初期,得到运行、维护方面的专业性建议。

                          line

                          > 闪弧分析

                          闪弧分析用以确定闪弧入射能量等级和个人防护装备(PPE)需求,以确定闪弧保护边界。闪弧分析包括:计算闪弧保护边界,计算入射能量值,确定危害/风险分类,确定适当的个人防护装备(PPE),建议降低闪弧能量的经济方法,现场电气安全培训等。闪弧分析符合NFPA - 70E标准,有助于选择合适的个人防护设备,加强工人的安全性和设施的可靠性,确保设备安全稳定运行等。

                          line

                          > 资产在线管理

                          施耐德电气高级服务专家利用专业软件工具,管理您的设备信息和服务记录。资产在线管理允许客户通过互联网访问特定的施耐德资产管理数据库(专用帐号和密码),以方便您随时查阅您现场所有电气设备技术信息,设备检查维护工作记录,并进行相关数据统计和图形分析。

                          line

                          > 其他专项技术咨询

                          施耐德电气服务专家在电气系统和设备方面有长期现场经验和丰富的理论知识,同时,我们拥有科学的技术能力和管理模式,专业的工具和软件,可根据您的需求提供各项专题技术研究和咨询服务,包括电磁兼容性、电网分析、短路评估、潮流计算、电动机启动研究等。

                          line

                          客户收益

                          • 技术问题得到及时专业的解答
                          • 提升电气系统的性能
                          • 减少过早出现故障的风险
                          • 服务记录的可追溯性
                          • 运行无忧
                          • 节省成本

                          line

                          成功案例

                          样本下载

                            
                           

                          联系我们

                           install-base  服务时间:
                          周一到周五;
                          08:15-18:00
                          周六09:00-17:00

                          400-810-1315转1转3

                           

                          样本下载

                           

                          热点链接